Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, UNIFLASH
各位工程师你们好,
我使用的芯片为CC1312R,SDK版本为simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35,CCS版本为Version: 10.1.0.00010,使用的例程为rfPacketTx。
目前烧录情况为:
(1)使用XDS在CCS内进行烧录,能够成功烧录且正常运行;
(2)将编译生成的.out文件通过flash programmer2进行烧录,也能成功烧录且正常运行;
(3)将工程配置为生成HEX文件,生成的HEX文件烧录入芯片后,程序没有正常运行;
我的猜测为由于我使用了官方的TI-RTOS,因此工作面板中有两个工程,分别为rfPacketTx和tirtos的工程,而我仅配置rfPacketTx生成HEX,因此生成的HEX是不完整的,无法实现正常的功能?不知道我的理解是否正确,请问我应该如何操作让其生成正确的HEX?