This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC1310: TI 15.4 sensor 及collector RF频率设置 是否需要重新导入 RF设置信息,CC1310 7*7是否可以做程序内部控制系统

Part Number: CC1310

1.TI 15.4  sensor 及collector  RF频率设置 是否需要重新导入 RF设置信息

2.目前有个项目 需要 传感器--液晶显示小主机    初步使用三个 传感器CC1310 芯片  对传一个CC1310显示主机   ,

Q:液晶显示小主机 CC1310 7*7是否可以做程序内部控制系统,比如基本的操作 选择 确认 以及 保存设置等

  • 1.在程序里直接修改也可以

    2.可以,参考程序中CUI界面的实现方式

  • 1.在zhcu171b.pdf文档  config.h 中 Phy ID    #define CONFIG_PHY_ID   (APIMAC_STD_US_915_PHY_1) Q1.设置CHIAN   433 /470 该怎么设置 ,CONFIG_CHANNEL_MASK通道设置  该怎么设置   Q2. 如 设置成 F=433.92032  symbol Rate 19.999   模式5kbps simplelink long Range(20kchip/s, 2-GFSK conv FEC R=1/2.......)  该怎么设置,并未找到相关文档

  • 方法都是类似的,选择相应的宏定义:

    /*! PHY IDs - 915MHz US Frequency band operating mode # 1 */
     #define APIMAC_STD_US_915_PHY_1                 1
     /*! 863MHz ETSI Frequency band operating mode #1 */
     #define APIMAC_STD_ETSI_863_PHY_3               3
      /*! 433MHz China Frequency band operating mode #1 */
     #define APIMAC_GENERIC_CHINA_433_PHY_128        128
      /*! PHY IDs - 915MHz LRM US Frequency band operating mode # 1 */
     #define APIMAC_GENERIC_US_LRM_915_PHY_129       129
      /*! 433MHz China LRM Frequency band operating mode #1 */
     #define APIMAC_GENERIC_CHINA_LRM_433_PHY_130    130
      /*! 863MHz ETSI LRM Frequency band operating mode #1 */
     #define APIMAC_GENERIC_ETSI_LRM_863_PHY_131     131

    433M一共只有7个通道,编号0-6,默认设置只选了前四个通道

  • 15.4   sensor  config.h  CONFIG_PHY_ID     APIMAC_GENERIC_CHINA_LRM_433_PHY_130  没有问题,  那么设置 APIMAC_GENERIC_CHINA_LRM_470_PHY_130    是否有类似推荐 或者在代码里添加什么内容 才能实现  15.4  470MHZ  对传通信

  • 可以通过修改“MAC_GENERIC_CHINA_433_BAND_MODE_1_CENTER_FREQ_KHZ”的值来更改中心频率,

    但是无法保证设备将按预期运行,因为470MHz在SDK中未经过验证

  • 好的 ,谢谢

  • 这是另一个问题了,为方便其他人查找,请重开一个新帖

    由于你的初始问题已得到解决,请不要忘记将此帖标记为问题已解决