1.TI 15.4 sensor 及collector RF频率设置 是否需要重新导入 RF设置信息
2.目前有个项目 需要 传感器--液晶显示小主机 初步使用三个 传感器CC1310 芯片 对传一个CC1310显示主机 ,
Q:液晶显示小主机 CC1310 7*7是否可以做程序内部控制系统,比如基本的操作 选择 确认 以及 保存设置等
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1.TI 15.4 sensor 及collector RF频率设置 是否需要重新导入 RF设置信息
2.目前有个项目 需要 传感器--液晶显示小主机 初步使用三个 传感器CC1310 芯片 对传一个CC1310显示主机 ,
Q:液晶显示小主机 CC1310 7*7是否可以做程序内部控制系统,比如基本的操作 选择 确认 以及 保存设置等
1.在zhcu171b.pdf文档 config.h 中 Phy ID #define CONFIG_PHY_ID (APIMAC_STD_US_915_PHY_1) Q1.设置CHIAN 433 /470 该怎么设置 ,CONFIG_CHANNEL_MASK通道设置 该怎么设置 Q2. 如 设置成 F=433.92032 symbol Rate 19.999 模式5kbps simplelink long Range(20kchip/s, 2-GFSK conv FEC R=1/2.......) 该怎么设置,并未找到相关文档
方法都是类似的,选择相应的宏定义:
/*! PHY IDs - 915MHz US Frequency band operating mode # 1 */ #define APIMAC_STD_US_915_PHY_1 1 /*! 863MHz ETSI Frequency band operating mode #1 */ #define APIMAC_STD_ETSI_863_PHY_3 3 /*! 433MHz China Frequency band operating mode #1 */ #define APIMAC_GENERIC_CHINA_433_PHY_128 128 /*! PHY IDs - 915MHz LRM US Frequency band operating mode # 1 */ #define APIMAC_GENERIC_US_LRM_915_PHY_129 129 /*! 433MHz China LRM Frequency band operating mode #1 */ #define APIMAC_GENERIC_CHINA_LRM_433_PHY_130 130 /*! 863MHz ETSI LRM Frequency band operating mode #1 */ #define APIMAC_GENERIC_ETSI_LRM_863_PHY_131 131
433M一共只有7个通道,编号0-6,默认设置只选了前四个通道