目前正在开发一款设备X,使用CC1310作为无线传输模块。
设备X的WOR接收模式有两种,分别为模式A与模式B,二者的无线频率不同。
模式A的WOR接收周期为200ms,模式B的WOR接收周期为40ms。
设备X正常待机时,接收模式A和接收模式B二者交替执行。
如果有另一个设备Y,每隔10-15秒,采用与接收模式B相匹配的WOR发射模式发送无线数据。
请问有什么方法能保证设备X能够每次都接收到Y发送的数据呢?(设备Y不能长时间发送,需要满足1小时内,无线占空比小于1%,即发送总时间不得大于36秒)