This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC1310: cc1310 spi

Part Number: CC1310


1.cc1310,在使用的两个spi时,一个外接传感器,一个外接sd卡,无法同时使用,使用一个时,另外一个spi打开失败

  • 您好,我们已收到您的问题并升级到英文论坛寻求帮助,如有答复将尽快回复您。谢谢!

  • static int sdspiinit(void)
    {
        SD_Handle     sdHandle;
        uint8_t   result;

        SD_init();

        sdHandle = SD_open(Board_SD0, NULL);
        if (sdHandle == NULL) {
            while (1);
        }

        result = SD_initialize(sdHandle);
        if (result != SD_STATUS_SUCCESS) {
            while (1);
        }

        sd.handle = sdHandle;

        GPIO_write(CC1310_LAUNCHXL_SPI0_CSN,0);
        return 0;
    }

    static int memsSpiInit(void)
    {
        SPI_Params       spiParams;
        SPI_Handle       memsSpiHandle;
        SPI_init();                                  //
        SPI_Params_init(&spiParams);                 /

        spiParams.mode =  SPI_MASTER;            
        //spiParams.bitRate = 5000000;               
        spiParams.bitRate = 4000000;
        spiParams.dataSize = 8;                 
        spiParams.frameFormat = SPI_POL1_PHA1;      

        memsSpiHandle = SPI_open(Board_SPI1, &spiParams);
        if( memsSpiHandle==NULL )
        {
            //SPI_open() failed, Error opening SPI
            SPI_close(memsSpiHandle);
            return -1;
            //while (1);
        }
        return 0;
    }

    前后运行这两个函数,后面的那个打开为NULL。

  • 好的收到您提供的信息,已经跟进给工程师了,如有答复将尽快回复您。谢谢!

  • 您好,请问下 Board_SD0 和 Board_SPI1 的定义是?

  • #define Board_SD0               CC1310_LAUNCHXL_SDSPI0

    #define Board_SPI1              CC1310_LAUNCHXL_SPI1

    #define CC1310_LAUNCHXL_SPI0_MISO             IOID_14          /* RF1.20 */  //闪存SD卡对应的引脚
    #define CC1310_LAUNCHXL_SPI0_MOSI             IOID_15         /* RF1.18 */
    #define CC1310_LAUNCHXL_SPI0_CLK              IOID_10         /* RF1.16 */
    #define CC1310_LAUNCHXL_SPI0_CSN              IOID_11
    #define CC1310_LAUNCHXL_SPI1_MISO             IOID_5          //传感器对应的引脚
    #define CC1310_LAUNCHXL_SPI1_MOSI             IOID_6
    #define CC1310_LAUNCHXL_SPI1_CLK              IOID_10
    #define CC1310_LAUNCHXL_SPI1_CSN              IOID_4

    是这样定义的,

  • 好的收到,反馈给工程师了哈。

  • SPI是共用的,你只能init一個,然後使用不同的CS腳位去控制一个外接传感器和另一个外接sd卡

  • 两个SPI,CLK是共用的,您说的是SD_init和spi_init,只能init一个?

  • 對,因為SD_init最後還是會調用SPI_init

  •     SD_init();
        sdspiinit();                //sd init
        memsSpiInit();                //spi init

    static int sdspiinit(void)
    {
        SD_Handle     sdHandle;
        uint8_t   result;

        sdHandle = SD_open(Board_SD0, NULL);
        if (sdHandle == NULL) {
            while (1);
        }

        result = SD_initialize(sdHandle);
        if (result != SD_STATUS_SUCCESS) {
            while (1);
        }

        sd.handle = sdHandle;

        return 0;
    }

    static int memsSpiInit(void)
    {
        SPI_Params       spiParams;
        SPI_Handle       memsSpiHandle;

    //    SPI_init();                                 
        SPI_Params_init(&spiParams);                

        spiParams.mode =  SPI_MASTER;                         
        spiParams.bitRate = 3000000;
        spiParams.dataSize = 8;                   
        spiParams.frameFormat = SPI_POL1_PHA1;     

        memsSpiHandle = SPI_open(Board_SPI1, &spiParams);
        if( memsSpiHandle==NULL )
        {
            //SPI_open() failed, Error opening SPI
            SPI_close(memsSpiHandle);
            return -1;
            //while (1);
        }
        return 0;
    }

    ,这样写,还是会失败

  • 你SPI_open也不能在沒有SPI_close前重複調用

  • 您好,把SPI_close注释掉,SPI_open打开还是null, 你们是怎么使用两个spi的

  •  SPI_Handle     sdHandle;
      SPI_Handle     sdHandle0;


        GPIO_init();
        SPI_init();


        sdHandle = SPI_open(Board_SPI0, NULL);
        sdHandle0 = SPI_open(Board_SPI1, NULL);

        if (sdHandle == NULL) {
            Display_printf(display, 0, 0, "Error starting the SD card\n");
            while (1);
        }

        if (sdHandle0 == NULL) {
            Display_printf(display, 0, 0, "Error starting thespi\n");
            while (1);
        }

    这样写,    sdHandle0 = SPI_open(Board_SPI1, NULL);打开为NULL;还是打不开

  • 你的Board_SPI0/Board_SPI1定義是什麼?

  • CC1310_LAUNCHXL.h

    #define CC1310_LAUNCHXL_SPI1_MISO             IOID_5          /* RF1.20 */     //sensor
    #define CC1310_LAUNCHXL_SPI1_MOSI             IOID_6          /* RF1.18 */
    #define CC1310_LAUNCHXL_SPI1_CLK              IOID_10         /* RF1.16 */
    #define CC1310_LAUNCHXL_SPI1_CSN              IOID_4
    #define CC1310_LAUNCHXL_SPI0_MISO             IOID_14           //sd
    #define CC1310_LAUNCHXL_SPI0_MOSI             IOID_15
    #define CC1310_LAUNCHXL_SPI0_CLK              IOID_10
    #define CC1310_LAUNCHXL_SPI0_CSN              IOID_11

    Board.h

    #define Board_SPI0              CC1310_LAUNCHXL_SPI0
    #define Board_SPI1              CC1310_LAUNCHXL_SPI1

    分别是这样定义的

  • 你SPI_open的第二個參數要處理,如下:

        SPI_Handle      masterSpi;
        SPI_Params      spiParams;
    
        /* Open SPI as master (default) */
        SPI_Params_init(&spiParams);
        spiParams.frameFormat = SPI_POL0_PHA1;
        spiParams.bitRate = 4000000;
        masterSpi = SPI_open(Board_SPI1, &spiParams);
    

  • SPI_Handle     sdHandle;
        SPI_Handle     sdHandle0;

        GPIO_init();
        SPI_init();

        SPI_Params       spiParams;
        SPI_Params       spiParams0;

        SPI_Params_init(&spiParams);
        spiParams.mode =  SPI_MASTER;                 
        spiParams.bitRate = 3000000;
        spiParams.dataSize = 8;                  
        spiParams.frameFormat = SPI_POL1_PHA1;


        SPI_Params_init(&spiParams0);
        spiParams0.mode =  SPI_MASTER;             
        spiParams0.bitRate = 3000000;
        spiParams0.dataSize = 8;                 
        spiParams0.frameFormat = SPI_POL0_PHA1;

        sdHandle = SPI_open(Board_SPI0, &spiParams);
        sdHandle0 = SPI_open(Board_SPI1, &spiParams0);

    这样写,第二个还是不可以

  • 我用下面的程序取代sdraw mainThread理的程序去測試SPI open,是沒問題的

        SPI_Handle      masterSpi0;
        SPI_Params      spiParams0;
        SPI_Handle      masterSpi;
        SPI_Params      spiParams;
    
        SPI_init();
        /* Open SPI as master (default) */
        SPI_Params_init(&spiParams0);
        spiParams0.frameFormat = SPI_POL0_PHA1;
        spiParams0.bitRate = 4000000;
        masterSpi0 = SPI_open(Board_SPI0, &spiParams0);
        if (masterSpi0 == NULL) {
            Display_printf(display, 0, 0, "Error initializing master SPI 0\n");
            while (1);
        }
        else {
            Display_printf(display, 0, 0, "Master SPI 0 initialized\n");
        }
    
        SPI_Params_init(&spiParams);
        spiParams.frameFormat = SPI_POL0_PHA1;
        spiParams.bitRate = 4000000;
        masterSpi = SPI_open(Board_SPI1, &spiParams);
        if (masterSpi == NULL) {
            Display_printf(display, 0, 0, "Error initializing master SPI\n");
            while (1);
        }
        else {
            Display_printf(display, 0, 0, "Master SPI initialized\n");
        }

  • 使用您的程序。第二个还是打不开?

    CC1310_LAUNCHXL.c,这里面有没有哪些地方需要修改的

  • 重新安裝SDK然後用全新的程序試試看吧,我這邊測試是沒問題的

  • 您好,当CLK没有共用时,可以打开,可能是CLK共用的问题?CLK不是可以共用么?

  • 你用兩組不同的spi,所有的spi腳位包和CLK都是不可以共用的

  • spi 多个设备,cs不共用,不就可以么,

  • 要cs不共用,其他腳位共用,你只能開一組SPI

  •        GPIO_write(CC1310_LAUNCHXL_SPI0_CSN,1);

    我还有一个问题,片选信号,这样写,可以实现拉高么?

  • 谢谢您,

           SPI_close(masterSpi0);

    关闭一个,另外一个可以使用了,

  • 可以用就好,不客氣

  • 您好,两个spi,和DMA的关系大么,dma如何设置

  • 您好,spi使用中,可以不用DMA?如何关掉DMA配置

  • 目前ti應該沒有提供关掉DMA配置的spi driver,你為什麼需要關掉呢?

  • #define CC1310_LAUNCHXL_SPI1_MISO             IOID_5          /* RF1.20 */     //sensor
    #define CC1310_LAUNCHXL_SPI1_MOSI             IOID_6          /* RF1.18 */
    #define CC1310_LAUNCHXL_SPI1_CLK              IOID_10         /* RF1.16 */
    #define CC1310_LAUNCHXL_SPI1_CSN              IOID_4
    #define CC1310_LAUNCHXL_SPI0_MISO             IOID_14           //sd
    #define CC1310_LAUNCHXL_SPI0_MOSI             IOID_15
    #define CC1310_LAUNCHXL_SPI0_CLK              IOID_10
    #define CC1310_LAUNCHXL_SPI0_CSN              IOID_11

    使用两个spi,无法同时使用,关闭一个,另外一个才可以使用

  • 之前不是有給你可以成功SPI_open的範例程序?

  • 之前,我是关掉一个,在打开另一个的,现在想同时使用,不关掉也可以使用,

  • 你是說你還是不能同時SPI_open兩个spi?

  • 是的,用您的程序,一个可以打开,另一个就打不开了

  • 我剛剛又試了一次是沒問題的啊,你可以把你的mainThread完整程序貼上來給我看看嗎?

  • void *mainThread(void *arg0)
    {
        SPI_Handle      masterSpi0;
        SPI_Params      spiParams0;
        SPI_Handle      masterSpi;
        SPI_Params      spiParams;

           SPI_init();
           /* Open SPI as master (default) */
           SPI_Params_init(&spiParams0);
           spiParams0.frameFormat = SPI_POL0_PHA1;
           spiParams0.bitRate = 4000000;
           masterSpi0 = SPI_open(Board_SPI0, &spiParams0);
           if (masterSpi0 == NULL) {
               Display_printf(display, 0, 0, "Error initializing master SPI 0\n");
               while (1);
           }
           else {
               Display_printf(display, 0, 0, "Master SPI 0 initialized\n");
           }

    //       SPI_close(masterSpi0);
    //
    //       GPIO_write(CC1310_LAUNCHXL_SPI0_CSN,0);
    //       GPIO_write(CC1310_LAUNCHXL_SPI1_CSN,1);

           SPI_Params_init(&spiParams);
           spiParams.frameFormat = SPI_POL0_PHA1;
           spiParams.bitRate = 4000000;
           masterSpi = SPI_open(Board_SPI1, &spiParams);
           if (masterSpi == NULL) {
               Display_printf(display, 0, 0, "Error initializing master SPI\n");
               while (1);
           }
           else {
               Display_printf(display, 0, 0, "Master SPI initialized\n");
           }
    }

    和您的一样的程序,只是在

    #define CC1310_LAUNCHXL_SPI1_MISO             IOID_5          /* RF1.20 */     //sensor
    #define CC1310_LAUNCHXL_SPI1_MOSI             IOID_6          /* RF1.18 */
    #define CC1310_LAUNCHXL_SPI1_CLK              IOID_10         /* RF1.16 */
    #define CC1310_LAUNCHXL_SPI1_CSN              IOID_4
    #define CC1310_LAUNCHXL_SPI0_MISO             IOID_14           //sd
    #define CC1310_LAUNCHXL_SPI0_MOSI             IOID_15
    #define CC1310_LAUNCHXL_SPI0_CLK              IOID_10
    #define CC1310_LAUNCHXL_SPI0_CSN              IOID_11

    我把两个spi的引脚配置改成这样,其他的没做修改了

  • unsigned char SPIreceiveByte()
    {
        uint8_t  n=8;             //
        uint8_t tdata;
        uint8_t MISO;
        GPIO_write(CC1310_LAUNCHXL_SPI1_CLK,1);
        GPIO_write(CC1310_LAUNCHXL_SPI1_CSN,0);

        while(n--)
        {
            CPUdelay(16);
            GPIO_write(CC1310_LAUNCHXL_SPI1_CLK,0);           //时钟为低电平时,
            CPUdelay(16);
            tdata = tdata<<1;
            MISO = GPIO_read(CC1310_LAUNCHXL_SPI1_MISO);
            if(MISO == 1)
                tdata = tdata|0x01;                           //接收位为1,数据最后一位为1
            else
                tdata = tdata&0xfe;
            GPIO_write(CC1310_LAUNCHXL_SPI1_CLK,1);
        }
        GPIO_write(CC1310_LAUNCHXL_SPI1_CSN,1);
        return(tdata);
    }

    您好,io口可以这样模拟spi通讯么

  • 我用下面的腳位配置是可以的,你要不要試試

    #define CC1310_LAUNCHXL_SPI0_MISO             IOID_5          /* RF1.20 */
    #define CC1310_LAUNCHXL_SPI0_MOSI             IOID_6          /* RF1.18 */
    #define CC1310_LAUNCHXL_SPI0_CLK              IOID_10         /* RF1.16 */
    #define CC1310_LAUNCHXL_SPI0_CSN              IOID_4
    #define CC1310_LAUNCHXL_SPI1_MISO             IOID_2
    #define CC1310_LAUNCHXL_SPI1_MOSI             IOID_3
    #define CC1310_LAUNCHXL_SPI1_CLK              IOID_19
    #define CC1310_LAUNCHXL_SPI1_CSN              IOID_18
    
    /* UART Board */
    #define CC1310_LAUNCHXL_UART_RX               PIN_UNASSIGNED          /* RXD */
    #define CC1310_LAUNCHXL_UART_TX               PIN_UNASSIGNED          /* TXD */
    #define CC1310_LAUNCHXL_UART_CTS              PIN_UNASSIGNED         /* CTS */
    #define CC1310_LAUNCHXL_UART_RTS              PIN_UNASSIGNED         /* RTS */

  • 这样是可以打开的,硬件已经做好了,只能修改软件部分

  • 你的CC1310_LAUNCHXL_SPI1_CLK和CC1310_LAUNCHXL_SPI0_CLK要用不同腳位啊,不能共用IOID_10 

  • 已经用了,板子做好了,用IO口模拟spi,不通过DMA

  • 如果要共用CLK,那基本上應該是連MOSI/MISO都要共用,只有不同的spi slave的CS接到不同腳位

  • 现在没办法改硬件了,现在需要修改程序,用IO口模拟spi通讯,不通过DMA