This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] 【方案分享】基于SimpleLink Audio Plugin的无压缩无线音频传输(无线麦克风)方案

Other Parts Discussed in Thread: CC3200AUDBOOST, LAUNCHXL-CC1352P

TI的SimpleLink Audio Plugin提供了一整套无线音频传输解决方案:

https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AFFVIsO6lK9zZEzi2G-Sig__RW99gST__LATEST

SimpleLink Audio Plugin中的例程均是带压缩的方案,其优点是减小了带宽的占用,但与此同时也降低了实时性。对于一些对延时敏感的应用场合,例如无线麦克风,压缩方案的延时可能无法达到令人满意的程度。

因此,我们在SimpleLink Audio Plugin基础上开发了一套无压缩、低延时的无线音频方案,此方案综合考虑了高音质与低延时,提供了44.1kHz/16bit的CD级别音质和8.8ms延时:

  

方案下载和使用说明

附件是本方案Demo的代码和相关说明,Demo基于以下硬件搭建:

* 请注意LAUNCHXL-CC1352P有3个版本,具体区别可以在上面的链接里看到。本Demo使用的频段是433MHz,因此请选择LAUNCHXL-CC1352P-4这个型号。

  

本Demo是在SimpleLink Audio Plugin基础上修改而来的,因此需要先安装simplelink_cc13x2_26x2_sdk和SimpleLink Audio Plugin:

* SimpleLink Audio Plugin基于simplelink_cc13x2_26x2_sdk 3.30版本,下载SDK时请注意版本号

** 下载SimpleLink Audio Plugin时,点击链接中页面右上角的下载图标即可开始下载

  

安装好SDK和SimpleLink Audio Plugin之后,按照附件中README.docx中的说明,对硬件和软件进行修改设置,之后即可运行Demo。

同时建议阅读SimpleLink Audio Plugin中的Quick Start Guide了解关于Demo的更多信息:

https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ADEO-WXL1wpwuh.hyx3Zvw__RW99gST__LATEST

Wireless_Microphone_No_Compression_Demo.zip