采用电池供电(最大3.7V),用于温度测量,采用NTC温敏电阻。模块批量生产完测电流都是正常几个uA,一直运行一段时间后,再测电流,发现出现部分模块电流偏大,达到2~10mA,通过一一排查发现,有的是电源上的100nF异常,有的是电源上的22uF的电容异常,导致漏电流偏大;100nF的耐压为16V, 22uF的耐压为6.3V, 三星的电容。 会是什么原因会导致这种情况发生,有可能是板上的射频信号反射的能量累积损坏电容,还是其他什么原因;
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
采用电池供电(最大3.7V),用于温度测量,采用NTC温敏电阻。模块批量生产完测电流都是正常几个uA,一直运行一段时间后,再测电流,发现出现部分模块电流偏大,达到2~10mA,通过一一排查发现,有的是电源上的100nF异常,有的是电源上的22uF的电容异常,导致漏电流偏大;100nF的耐压为16V, 22uF的耐压为6.3V, 三星的电容。 会是什么原因会导致这种情况发生,有可能是板上的射频信号反射的能量累积损坏电容,还是其他什么原因;
测了一下,出现异常的电池电量会慢慢耗掉,电压会慢慢下降,VDDR处的是1.65V, DCCOUPL引脚是1.28V;
电压看起来基本都是正常的,电容损坏的原因不太确定是什么,可能是电池电压变化比较大,也可能是设备所处环境中其他干扰造成的
替换异常的电容后功耗可以恢复正常吗?做一些交叉测试,功耗大的设备先拿到实验室测一下功耗情况,然后换一块电池看一下,之后再更换电容看看
更换掉异常电容后,功耗都恢复正常了;
模块是按最大15dbm的发射功率,也试过把CCFG_FORCE_VDDR_HH=1,VDDR电压可变1.92V,但是发射距离都没有提高,只有二三十米远,会不会发射功率大,但信号能量没有发射出去,导致损坏电容。还有我在电源VDDS(或者GND)上稍微焊接一根几厘米长的电线,发射距离都可以得到比较大的提升。
但是发射距离都没有提高,只有二三十米远,会不会发射功率大,但信号能量没有发射出去,导致损坏电容
这是可能的,PCB layout方面可能存在一些问题,对照参考设计检查一下
可以按这里的步骤提交硬件审查,会得到一些硬件设计的反馈:https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-SUB1GHZ-DESIGN-REVIEWS
你好,在官方推荐的原理图里,供电电源上有一个电感FL1,我电路上没有设计上去,是没有它导致的原因么?它在电路的作用是什么?
供电电源上有一个电感FL1,我电路上没有设计上去,是没有它导致的原因么
这是可能的
图中的电路是一个磁珠,作用是抑制高频噪声、吸收静电脉冲,降低EMI干扰的
电池供电的电路需要把它加上去