目前计算CC1310的最小RX带宽,在选型滤波器,
在CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项文件的12.5.2小节中 介绍了这个公式:
确保接收所需的最小 RX 带宽由下式给出: RX BW = Signal Bandwidth(信号带宽) + 4*ppm Crystal(晶体) * RF Frequency of Operation(运行频率) (7)
对于 FSK,信号带宽可以近似表示为数据速率 + 2*频率偏差(卡森法则)。
1.其中想请问CC1310在高速4M下的频率偏差是多少?
2.已知数据速率是4M,选用晶振的ppm值为10ppm,RF运行频率为868M
滤波器目前选择型号为:BALF-SPI-01D3
请问这款产品和CC1310频率偏移是否过大?或者推荐下更适合的滤波器。