我需要根据不同的空速修改不同的模式,如下图所示,例如我625空速使用的legacy long range模式,当我切换到5k空速时,我希望使用simplilink long range。

根据各空速生成的smartrf_settings.c文件进行文件对比,我将其中的不同参数已经了修改,但是发现修改后仍然无法通信,我需要知道生成的smartrf_settings.c里面的参数在我主函数哪一步之前调用的,以及如何才能进行参数修改以及切换。下图是修改的部分参数截图,以及在RF初始化之前进行的修改语句。


使用搜索功能,看不到smartrf_setting.c的参数赋值的位置。