光伏电站无线组网,有什么好的方案?求推荐。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
用Sub-1GHz Transceiver CC1120 可以在 1GHz 以下的频率实现组网。 你的项目的无线节点准备是放在光伏电站Metering的部分还是Inverter的部分?
在你选择合适的RF芯片以前,首先根据你的实际应用选择一种合适的无线技术,再去选择相对有竞争力的RF芯片
你可以试着去回答以下的几个问题:
(1)你的设备之间传输的距离大概是多少?一般室外传输选择sub-1G 室内选择zigbe wifi 蓝牙
(2)你需要的数据传输速率有多大?
(3)你的无线网络规模多大?是否需要组网,还是仅仅是点对点的无线透传?
(4)是否需要采用标准的协议?
(5)你的产品是将来是否会出口?
每个国家对1G以下的频段要求不一样,采用全球通用的2.4G
(6)你的产品是否和其他厂家的产品能够互通互联
如果你的产品希望跟其他厂家的产品去互联的 那么需要采用国家标准的协议
(7)硬件区别
(8)成本问题!
(9)功耗!