This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

无线组网

Other Parts Discussed in Thread: CC1120

光伏电站无线组网,有什么好的方案?求推荐。

 

  • 用Sub-1GHz Transceiver CC1120 可以在 1GHz 以下的频率实现组网。 你的项目的无线节点准备是放在光伏电站Metering的部分还是Inverter的部分?

  • 是Inverter部分。用的比较多RF芯片的有哪些?

  • 在你选择合适的RF芯片以前,首先根据你的实际应用选择一种合适的无线技术,再去选择相对有竞争力的RF芯片

    你可以试着去回答以下的几个问题:

    (1)你的设备之间传输的距离大概是多少?一般室外传输选择sub-1G 室内选择zigbe wifi 蓝牙

    (2)你需要的数据传输速率有多大?

    (3)你的无线网络规模多大?是否需要组网,还是仅仅是点对点的无线透传?

    (4)是否需要采用标准的协议?

    (5)你的产品是将来是否会出口?

    每个国家对1G以下的频段要求不一样,采用全球通用的2.4G

    (6)你的产品是否和其他厂家的产品能够互通互联

    如果你的产品希望跟其他厂家的产品去互联的 那么需要采用国家标准的协议

    (7)硬件区别

    (8)成本问题!

    (9)功耗!

  • 非常感谢!没这方面的项目的经验。考虑不足,贵公司方案在逆变器无线组网方面用得较多的有哪些呢?

  • 能否把你的应用描述的详细点!试着把上面的问题答案回答下!

  • 如下是需求描述:非常感谢!

    (1)设备之间传输的距离>1KM。

    (2)数据传输速率没有要求。可以低一些。

    (3)需要组网,300个节点。

    (4) 不需要采用标准的协议。

    (5)不出口。

    (6)采用全球通用的2.4G。

    (7)无需和其他厂家的产品互通互联。

    (8)可另加一MCU控制。

    (9)成本越低越好。

    (10)功耗可以尽量低