大家好。
刚对无线电应用入门,很多基础理论和知识都不清楚。现在手头做的监视项目是基于CC1110。
ED 到 AP 发送两个2个字的信息,希望距离越远越好(当然也会使用到RE),但测试结果很不满意,我的测试、设置、和结果如下: 硬件条件:
1.应用 RFsmart studio 7 提供的Datasheet里边的第一条: 1.2kBaud for sensitivity 那个。
2.修改了Base frequency 由868变成了433。(听说大陆不能使用868这个)。
3.修改了SMARTRF_SETTING_PA_TABLE0 为 C0 (听说是最大值)。
4.具体配件和PCB板如下图。
测试条件:
1.空地。
2.两个人站着分别握一个AP和ED。
3.握ED的人看指示灯正常就继续远离AP并按复位继续观察测试(已经用上边配置写好固件程序用于测试)。
测试结果:大概两个节点之前的距离到50米多点就无效了,在这个范围内就很正常,也就是说我的测试结果均少于50米。
我不清楚那里设置或者什么错了,我要的只是发送很少数据(几个字)由ED,也很可能不需要唤醒功能,因此越远越好,我也在网上看到有过人说最长距离是1.2km。能否告诉我或者分享一下你的固件设置参数吗?谢谢啦。