This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC1310: CC1310射频测试相关问题

Part Number: CC1310

1,CC1310 频率误差测试时,我们用的罗德频谱仪,有矢量信号分析组件,频谱仪在设置BT滤波器参数时应该设置为多少 (0.2 or 0.3....)?

      测试频率误差时测得CC1310的频差达到了14kHz左右,这个值是否正常?1310标称的频率误差时多少?有没有用频谱仪测频差的文档?

2,是否可以用信号源测试灵敏度BER?我们用信号源设置GFSK相应调制信号输入给CC1310,发现芯片无法解调显示BER,只能看RSSI,是否因为监督码元的原因?如果可以用信号源测试灵敏度,是否有相应的文档参考?

  • 您好,

    感谢您关注TI的产品!为更有效地解决您的问题,我们需要更多时间查看一下这个问题,稍后为您解答。

  • 您好,

    1. BT = 0.5。频率精度仅由您的 xtal 设置。这意味着如果 xtal 为10ppm,则输出频率将关闭10ppm。(Meaning that if the xtal is 10 ppm the output frequency will be 10 ppm off.

    2. 不推荐用信号源测试灵敏度BER测量 PER 并在需要时计算 BER。这是因为无线电是基于数据包的,如果您尝试仅测量 BER,则灵敏度将比实际更差。(Not recommended. Measure PER and calculate BER if needed. This is since the radio is packet based and if you try to measure only BER you will get a worse sensitivity than in reality.

    您可以参阅SWRA640,会找到问题的更多答案。

  • 您的回复中提到正确设置信号源的同步字和CRC就可以测试PER,具体用什么方法可以正确设置同步字和CRC?DUT 的CRC内容从哪里获得?

  • 您好,

    帮您同步工程师,有答复即刻联系您。

  • 您好,

    同步字直接通过命令设置,见下图,CRC 是自动计算的。有关 CRC 的更多信息,请参阅: www.ti.com/.../swra682

  • 我在信号源端究竟该如何设置发送的信号,CC1310才能正常的解读,显示PER? 我需要在信号源设置正确的数据帧信息,包含同步字和CRC的内容,是否可以直接在此给我一个具体的数据帧,我直接配置到信号源里面去,就可以测试灵敏度。

  • 您好,

    您的跟进已同步工程师,有回复即刻联系您。

  • 您好,

    我们工程师只能提供有限的方法,比如一种使用静态数据包的简单方法:

    使用连接到 Launchpad 的 SmartRF Studio 并设置要使用的数据包长度和同步等(the packet length and sync etc you want to use)。再使用 Launchpad 作为接收器。在这里、将数据包长度设置为固定、长度2字节长于数据包长度(set the packet length to fixed and the length 2 bytes longer than the packet length)。最后2个字节将是 CRC、使用信号发生器中的有效载荷和 CRC(The 2 last bytes will be the CRC, use the payload and CRC from this in your signal generator)。

    希望能够帮助到您。

  • 是否可以测试时在接收端关闭CRC校验功能?这样我 在信号源上就不需要导入CRC校验码了吗 ?这样测试PER BER 会有什么问题吗?

  • 您好,

    您的跟进已同步工程师,有回复即刻联系您。

  • 您好,

    工程师回复道:对于灵敏度测试,强烈建议使用与产品完成时使用的数据包相同的数据包(长度和CRC)。(For a sensitivity test, it's highly recommended to use the same packet (length and with CRC) as you are going to use when the product is finished. 

    这是升级工程师的帖子链接:https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1174080/cc1310-cc1310-rf-test-related-issues

    您可以查看然后有什么想问的我这边可以代为提问(最好为英文内容)。

  • Hi,

        Does CC1310 actually  have an test scheme of  sensitivity test by using signal generator?if this scheme is existing,please tell me  specificly or give me the document number,if no one used to test sensitivity like this ,also can tell me directly.  I need the detailed procedure.  

       when I used two CC1310s as transceiver and receiver to test sensitivity  by using launchpad,I found one phenomenon: when i set the transmit frame without SN(seq number),the receiver can not present BER or PER, will present CRC error, but when I opt to add seq number, the receiver can calculate BER and PER, I found that the seq number is a dynamic number. 

       In a word,please give me the detailed procedures to test sensitivity by using signal generator, how to deal with CRC code ,seq number issues and so on.

  • 您好,收到您的跟进,帮你您同步,有答复回复您。

    您也可以自行在相关英文论坛帖查看回复。

  • 您好,

    您可以在升级帖中查看以下跟进回复。

    它不存在测试方案,因为它取决于您要如何测试灵敏度(数据包长度,每个阈值,数据包长度或可变长度)。您基本上需要发送芯片设置接收的内容。如果您稍微搜索一下,则会发现有很多介绍如何生成CRC。

    It doesn't exist a test scheme since it depends on how you want to test sensitivity (Packet length, PER threshold, packet length or variable length). You basically need to send what the chip is set up to receive. If you search a bit around, how to generate CRC is covered multiple times. 

  • CC1310灵敏度测试的标准是什么?功率为多少,BER或者PER为多少时合格?

  • 您好,

    收到您的跟进,帮你您同步,有答复回复您。

    您也可以自行在相关英文论坛帖查看回复。

  • 您好,

    工程师建议您可以参考datasheet: ,其他更多无法给出更多支持。

  • 第一个问题, 我设置固定数据包   sync word:930b51de   data:11 11 11 11 11 11 11 11    CRC为:4e 7d,  根据公式:PER = 1 - (1- BER)^N   N等于80吗? 如果以BER等于 1% 算出来PER 55% ,这PER太高了,有问题吗?

    第二个问题,CC1310的数据包帧结构是怎样的 ?哪个文档有说明?payload 是指 data 吗?不包括同步字吗 ?

  • 您好,

    看到您就这个问题发了一个帖子,有工程师会在那条帖子下面解答,此贴将关闭。