1,CC1310 频率误差测试时,我们用的罗德频谱仪,有矢量信号分析组件,频谱仪在设置BT滤波器参数时应该设置为多少 (0.2 or 0.3....)?
测试频率误差时测得CC1310的频差达到了14kHz左右,这个值是否正常?1310标称的频率误差时多少?有没有用频谱仪测频差的文档?
2,是否可以用信号源测试灵敏度BER?我们用信号源设置GFSK相应调制信号输入给CC1310,发现芯片无法解调显示BER,只能看RSSI,是否因为监督码元的原因?如果可以用信号源测试灵敏度,是否有相应的文档参考?