This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LP-CC1352P7: LAUNCHXL-CC1352P7

Part Number: LP-CC1352P7
Other Parts Discussed in Thread: WI-SUN

请问TI Wi-SUN选择的通道功能是哪个?我这尝试和别家的Wi-SUN互联互通,结果边界路由发了PA帧就报错误状态码“100”,并且TI的demo中没找到100的状态码。

重点怀疑这个通道功能,“ Channel Function field ”。(注,能收到对方边界路由的PA帧).

  • 您好,

    感谢您的对TI产品的关注!为更加有效地解决您的问题,我需要多一些时间查看这个问题,稍后会为您解答。

  • [17:14:57.653]收←◆[39m[INFO][wllc]:
    ws_llc_mac_confirm_cb with status = 100[0m
    [39m[INFO][wsep]: EAPOL data confirm[0m
    [31m[ERR ][wsep]: EAPOL TX err [0m

  • 您好,

    帮您同步工程师。由于假期与节假日的原因会有延迟,请您谅解。

  • 您好,

    信道映射用于选择设备将在哪个信道上运行。一个节点必须至少有一个与其相邻重叠的信道才能成为网络的一部分。

    您能否能告知您使用的特定配置(通道设置和PHY设置)以及包含错误代码的完整数据包?

    是否还可以告知SimpleLink SDK版本号?

  • SDK:simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29

    因为是跳频,所以没有抓到完整数据包。

    PHY配置项如下:

    Channel Function :Frequency Hopping

    Based On RF Design:LP_CC1352P7-1

    Region:EU

    Regulatory Domain:0x03

    Phy Mode ID: Mode 5, 150 Kbps, Mod Index 0.5

    Operating Mode ID:3

    Operating Mode Class:2

    Channel Plan ID:33

    Select a Custom Channel Plan:Null  未选择

    一下为默认值自动生成

    Center Frequency Channel 0 (MHz):863.1

    Channel Spacing (kHz):200

    Total Channels:35.

  • 之前Operating Mode Class默认为1,现在测试发现应该为2,改了之后就没有100的状态码了,但是整个加入网络的流程还是进不去,有ws_llc_mac_confirm_cb with status = 0也有ws_llc_mac_confirm_cb with status = 233(0xe9 EAPOL TX err no ack)日志打印的。

  • 这个100的状态码,对应的是什么错误状态呢?

  • 您好,

    收到您的跟进信息,帮您同步工程师,有回复即刻联系您。

  • 您好,

    抓取数据包非常有用。您能否使用仅定义一个通道的自定义通道映射,并抓取数据包?

    工程师原文:It would be extremely useful to have a sniffer capture. Can you ask them to use a custom channel map with only one channel defined, and sniff the exchange?