大家好。
原计发送广播信息一次后设置定时器参数再进入睡眠状态PM2,现在我通过uA表看到电流远不只文档上说的0.8uA。
通过调试最后发现居然执行BSP_Init();后睡眠模式就不好使了(睡眠代码放到这行前确实为0.8uA)。
BSP_Init(); //假如注释这句就能去到0.9uA左右。
//Init_SLEEP_TIMER_5s();
P1DIR = 0x03;
while(1) PowerMode(2);
这里测试永远都是100uA左右,请问无线发射后怎么进入PM2模式?
谢谢。