TI E2E 英文论坛海量技术问答的中文版全新上线,可点击相关论坛查看,或在站内搜索 “参考译文” 获取。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LAUNCHXL-CC1310: CC1310 NVS_write 和 Clock冲突

Part Number: LAUNCHXL-CC1310
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

CC1310在调试过程中,NVS_write 和 Clock会有冲突.比如先调用NVS_write ,然后调用启动Clock,Clock不能启动.或者Clock启动了,调用NVS_write 后,Clock中止了.

  • 您好,

    感谢您的对TI产品的关注!为更加有效地解决您的问题,我需要多一些时间查看这个问题,稍后会为您解答。

  • 您好,

    您有使用什么sdk的示例吗?可以把相关程序部分贴上来。

  • Nick您好,

    我使用的是Easylink TX的示例.


    这是调用NVS_write的代码
    void my_nvs_write(uint8_t * buff,uint16_t offset,uint16_t len)
    {

        //保证四字节对齐 如果无对齐自动补齐
        len = fix4(len);
        NVS_write(nvsHandle, offset, buff, len, NVS_WRITE_ERASE | NVS_WRITE_VALIDATE);

    }
    在调用NVS_write 后,调用定时器或者调用串口打印,都不能成功,如果不调用NVS_write,调用定时器或者调用串口打印都正常.

    被这个问题困扰很久了,现在项目就卡在这个问题上面,请帮忙分析下原因和解决办法,谢谢.

    Jacky

  • 您好,

    我们需要一些时间解决这个问题,有结论后联系您。

    感谢您的支持。

  • 请帮忙分析一下,谢谢!

  • 您好,

    能否直接将您有修改部分的程序文件发上来?

  • 这个是其中一个文件

    at.c
    #include <stdint.h>
    #include <stdbool.h>
    #include <ti/drivers/Watchdog.h>
    #include <ti/drivers/power/PowerCC26XX.h>
    
    #include <ti/drivers/NVS.h>
    #include <driverlib/flash.h>
    #include "CC1310DK_5XD.h"
    #include "string.h"
    #include <ti/drivers/UART.h>
    #include "Board.h"
    #include "string.h"
    #include "task/UartTask.h"
    #include "interrupt_function/at.h"
    #include "EasyLink.h"
    //#include <ti/sysbios/knl/Semaphore.h>
    #include <ti/sysbios/knl/Task.h>
    #include <ti/sysbios/knl/Clock.h>
    
    #include <ti/drivers/Power.h>
    #include <ti/drivers/power/PowerCC26XX.h>
    #include <driverlib/trng.h>
    
    
    NVS_Handle nvsHandle;
    
    uint32_t waitTime = 2;
    int button_count1 = 0;
    extern UART_Handle uart0;
    /************************辅助函数部分*****************************************/
    /*!
     *  @def     fix4
     *  @brief   字节补齐函数,使用此函数要让自己的buffer扩大3个字节
     *  @para    要补齐的长度
     *  @return  NULL
     */
    uint16_t fix4(uint16_t length)
    {
        uint8_t remainder = 0;
        if(length == 1)
        {
           length += 3;
        }
        else if(length == 2)
        {
           length += 2;
        }
        else if(length == 3)
        {
           length += 1;
        }
        else
        {
               remainder = length % 4;
               if(remainder == 1)
                {
                   length += 3;
                }
                else if(remainder == 2)
                {
                   length += 2;
                }
                else if(remainder == 3)
                {
                   length += 1;
                }
        }
        return length;
    }
    
    
    uint8_t my_memcmp(  const void  *src1, const void  *src2, unsigned int len )
    {
      const uint8_t  *pSrc1;
      const uint8_t  *pSrc2;
    
      pSrc1 = src1;
      pSrc2 = src2;
    
      while ( len-- )
      {
        if( *pSrc1++ != *pSrc2++ )
          return FALSE;
      }
      return TRUE;
    }
    
    
    uint8_t  input_adjust(uint8_t adjust)
    {
      if(adjust >= '0' && adjust <= '9' || (adjust >= 'A' && adjust <= 'F'))
          return true;
      return false;
    }
    
    
    /*********************************************************************
     * @fn      Change_ASCII_HEX
     *
     * @brief   将ASCII码转换成16进制数
     *
     * @param   p转换后存储的位置,q要转换的字符串,ss要转换的长度
     *
     * @return  none
     */
    
    /*********************************************************************
    *********************************************************************/
    void Change_ASCII_HEX(uint8_t *p,uint8_t *q,int ss)
    {
        int i = 0;  
        while(i < ss)
        {
              if(q[i]>='0' && q[i]<='9')
              {
                 p[i]=q[i]-'0' + 0x00; 
              }
               else if(q[i]>='a' && q[i]<='f')
              {
                 p[i]=q[i]-'a'+0x0a;
              }
               else if(q[i]>='A' && q[0]<='F')
              {
                 p[i]=q[i]-'A'+0x0a; 
              }
         i++;
    
        }
    }
    
    
    /*********************************************************************
     * @fn      toadd
     *
     * @brief   将相邻的两个16进制数相加
     *
     * @param   p转换后存储的位置,q要转换的16进制数组,ss要转换的长度
     *
     * @return  none
     */
    
    /*********************************************************************
    *********************************************************************/
    void toadd(uint8_t * p,uint8_t *q,int ss)
    {
          int i = 0;
          int j = 0;  
          while(j < ss)
         {
              p[j] = q[i] * 0x10 + q[i + 1];
              j++;
              i += 2;
         }
    }
    
    // 5分钟定时器回调函数
    Clock_Handle pairHandle;
    int pair_clock_count = 0;
    uint8_t attention_buff11[20] = {0};
    Void pairClockCallBack(UArg arg)
    {
        memcpy(attention_buff11,"ERR:1\r\n",7);
        UART_write(uart0, attention_buff11, 7);
        PIN_setOutputValue(pinHandle, Board_LED2, 0);
        pair_clock_count++;
        if(pair_clock_count == 1)  // 按钮触发就马上回调了
        {
          
          
        }
        else if(pair_clock_count == 2)     // 这才是真正的回调
        {
          // 如果还处于配对模式, 退出配对模式
          if(read_flag() == 0)
          {
            set_flag(2);
            PIN_setOutputValue(pinHandle, Board_LED1, 1);
            PIN_setOutputValue(pinHandle, Board_LED2, 1);
          }
          Clock_stop(pairHandle); // 停止定时器
          pair_clock_count = 0;
        }
    }
    
    static void pairClockInit()
    {
      Clock_Struct period_ClockStruct1;
      Clock_Params clkParams1;
      Clock_Params_init(&clkParams1);
      //clkParams.period = 5 * 60 * 1000 * 1000 / Clock_tickPeriod;        // 5分钟
      clkParams1.period = 1* 30 * 1000 * 1000 / Clock_tickPeriod;        // 测试1分钟
      clkParams1.startFlag = FALSE;
      pairHandle = Clock_create(pairClockCallBack,1,&clkParams1,NULL);
    }
    
    
    Clock_Handle clkHandle;
    int clock_count = 0;
    
    // 定时器回调函数,发送配对数据包
    //Void periodClockCallBack(UArg arg)
    //{
    //  clock_count ++;
    //  if(clock_count == 1)  // 按钮触发就马上回调了
    //  {
    ////    memcpy(attention_buff11,"ERR:1\r\n",7);
    ////    UART_write(uart0, attention_buff11, 7);
    //  }
    //  else if(clock_count == 2)     // 这才是真正的回调
    //  {
    //    if(button_count1 >= 3) // 15秒触发3次按钮,开始进入配对,开启5分钟定时器
    //    {
    //      // 1,开始配对
    //      set_flag(0);
    //      //PIN_setOutputValue(pinHandle, Board_LED2, 0);
    //      Clock_stop(clkHandle); // 停止定时器
    //      
    //      my_watchdog_start(1);
    //      CPUdelay(8000*50);
    //                
    //      // 2,开启5分钟定时器
    //      Clock_start(pairHandle); 
    //    }
    //    else
    //    {
    //      Clock_stop(clkHandle); // 停止定时器
    //    }
    //    
    //    button_count1 = 0;
    //    clock_count = 0;
    //  } 
    //}
    
    int clock_index = 0;
    Void periodClockCallBack(UArg arg)
    {
      clock_index++;
      attention_buff11[0] = clock_index;
    //  memcpy(attention_buff11,"ERR:1\r\n",7);
      UART_write(uart0, attention_buff11, 1);
      
      if(clock_index == 30) // 超时未配对成功,结束配对
      {
        Clock_stop(clkHandle); // 停止定时器
        attention_buff11[0] = 0xA1;
        attention_buff11[1] = 0x03;
        UART_write(uart0, attention_buff11, 2);
      }
    //  else if(clock_index == 3)
    //  {
    //    set_flag(0);
    //  }
    //  if(clock_index <=15)
    //  {
    //    if(button_count1 >= 3)
    //    {
    //      // 1,开始配对
    //      set_flag(0);
    //      clock_count++;
    //    }
    //  }
    //  else if(clock_index == 16)
    //  {
    //    if(clock_count == 0)
    //    {
    //      memcpy(attention_buff11,"ERR:1\r\n",7);
    //      UART_write(uart0, attention_buff11, 7);
    //      Clock_stop(clkHandle); // 停止定时器
    //      clock_index = 0;
    //    }
    //  }
    //  else if(clock_index >= 30)
    //  {
    //    if(read_flag() == 0)  // 没有配对成功
    //    {
    //      set_flag(2);
    //      PIN_setOutputValue(pinHandle, Board_LED1, 1);
    //      PIN_setOutputValue(pinHandle, Board_LED2, 1);
    //    }
    //    Clock_stop(clkHandle); // 停止定时器
    //    clock_index = 0;
    //  }
      
    }
      
    
    static void btnClockInit()
    {
      Clock_Struct period_ClockStruct;
      
      Clock_Params clkParams;
      Clock_Params_init(&clkParams);
      clkParams.period = 1 * 1000 * 1000 / Clock_tickPeriod;        // 15秒
      clkParams.startFlag = FALSE;
      //Clock_construct(&period_ClockStruct, periodClockCallBack, 1, &clkParams);
      // Error_Block *eb;
      clkHandle = Clock_create(periodClockCallBack,1,&clkParams,NULL);
    }
    
    static Watchdog_Handle watchdog; 
    void watchdogInit()
    {
        Watchdog_init();
        Watchdog_Params params; 
        Watchdog_Params_init(&params); 
        params.debugStallMode = Watchdog_DEBUG_STALL_ON; 
        params.resetMode = Watchdog_RESET_ON; 
        watchdog = Watchdog_open(0, &params); // 打开看门狗 
        
        // 定时器初始化
        btnClockInit();
        pairClockInit();
        //Clock_start(clkHandle);     // 2秒
    }
    
    // 按钮中断触发事件
    void set_btnClock_start()
    {
    //  button_count1++;
    //  if(button_count1 == 1) // 第一次触发开始计时
    //  {
        Clock_start(clkHandle);
        //Clock_start(pairHandle); 
    //  }
      
    }
    
    /************************看门狗函数部分*****************************************/
    /*!
     *  @def     my_watchdog_start
     *  @brief   启动看门狗,设置看门狗时间
     *  @para    看门狗时间  此时间不准
     *  @return  NULL
     */
    
    void my_watchdog_start(uint32_t time_milliseconds)
    {
        Watchdog_close(watchdog);
        Watchdog_setReload(watchdog,Watchdog_convertMsToTicks(watchdog,time_milliseconds)); 
    }
    /************************flash存储部分*****************************************/
    
    /*!
     *  @def     init_my_nvs
     *  @brief   初始化nvs
     *  @para    无
     *  @return  NULL
     */
    void init_my_nvs(void)
    {
        NVS_init();
        nvsHandle = NVS_open(CC1310DK_5XD_NVS1F000, NULL);
    }
    
    
    /*!
     *  @def     my_nvs_read
     *  @brief   读取nvs中相应位置的数据
     *  @para    读取数据后存储的位置
     *  @para    读取flash的位置相对初始位置的偏移量
     *  @para    要读取的数据的长度,若无四字节对齐,自动对齐,最大补齐长度3。最好设置存储的buff长度增加3
     *  @return  NULL
     */
    void my_nvs_read(uint8_t * buff,uint16_t offset,uint16_t len)
    {
        //保证四字节对齐 如果无对齐自动补齐
        len = fix4(len);
        NVS_read(nvsHandle, offset, buff, len);
    }
    
    /*!
     *  @def     my_nvs_write
     *  @brief   向nvs中读取数据
     *  @para    要存储的数据源
     *  @para    写入flash的位置相对初始位置的偏移量
     *  @para    要写入的数据的长度,若无四字节对齐,自动对齐,最大补齐长度3。最好设置写入的buff长度增加3
     *  @return  NULL
     */
    void my_nvs_write(uint8_t * buff,uint16_t offset,uint16_t len)
    {
       
        //保证四字节对齐 如果无对齐自动补齐
        len = fix4(len);
        NVS_write(nvsHandle, offset, buff, len, NVS_WRITE_ERASE | NVS_WRITE_VALIDATE);
        
    }
    
    int Create_configString(char* buf)
    {
        int len = 0;
        char buf1[] = {"Baud rate |"},buf2[6] = {0},buf3[] = {"\r\nAddress   |"},buf4[4] = {0},\
        buf5[] = {"\r\nPower     |"},buf6[2] = {0},buf7[] = {"dBm\r\nFrequency |"},buf8[10] = {0};
        
        int buf2len = 0;
        if (NVS_Buff[0] == '0')
        {
            switch(NVS_Buff[1])
            {
                case '0':
                memcpy(buf2,"2400",4);
                buf2len = 4;
                break;
                case '1':
                memcpy(buf2,"4800",4);
                buf2len = 4;
                break;
                case '2':
                memcpy(buf2,"9600",4);
                buf2len = 4;
                break;
                case '3':
                memcpy(buf2,"19200",5);
                buf2len = 5;
                break;
                case '4':
                memcpy(buf2,"38400",5);
                buf2len = 5;
                break;
                case '5':
                memcpy(buf2,"57600",5);
                buf2len = 5;
                break;
                case '6':
                memcpy(buf2,"115200",6);
                buf2len = 6;
                break;
                default:
                memcpy(buf2,"115200",6);
                buf2len = 6;
                break;
            }
        }
        else
        {
            memcpy(buf2,"115200",6);
            buf2len = 6;
        }
        
        // 地址
        if (input_adjust(NVS_Buff[2]) && input_adjust(NVS_Buff[3]) &&
            input_adjust(NVS_Buff[4]) && input_adjust(NVS_Buff[5]))
        {
            memcpy(buf4,NVS_Buff + 2,4);
        }
        else
        {
            memcpy(buf4,"0000",4);
        }
        
        if( ((NVS_Buff[6] - '0')*10 + (NVS_Buff[7] - '0')) <=14)
        {
            memcpy(buf6,NVS_Buff + 6,2);
        }
        else
        {
            memcpy(buf6,"15",2);
        }
        
        int range_value = ((NVS_Buff[8] - '0') * 1000) + ((NVS_Buff[9] - '0') * 100) + ((NVS_Buff[10] - '0') * 10) + (NVS_Buff[11] - '0');
        if (range_value < 27 && range_value >= 0)
        {
            range_value = range_value * 5 + 8630;
            memcpy(buf8,"868.0MHz\r\n",10);
            buf8[4] = (range_value % 10) + '0';
            buf8[2] = (range_value % 100 / 10) + '0';
            buf8[1] = (range_value % 1000 / 100) + '0';
        }
        else
        {
            memcpy(buf8,"868.0MHz\r\n",10);
        }
        memcpy(buf,buf1,sizeof(buf1)-1);
        len += (sizeof(buf1)-1);
        memcpy(buf + len,buf2,buf2len);
        len += buf2len;
        memcpy(buf + len,buf3,sizeof(buf3)-1);
        len += (sizeof(buf3)-1);
        memcpy(buf + len,buf4,sizeof(buf4));
        len += sizeof(buf4);
        memcpy(buf + len,buf5,sizeof(buf5)-1);
        len += (sizeof(buf5)-1);
        memcpy(buf + len,buf6,sizeof(buf6));
        len += sizeof(buf6);
        memcpy(buf + len,buf7,sizeof(buf7)-1);
        len += (sizeof(buf7)-1);
        memcpy(buf + len,buf8,sizeof(buf8));
        len += sizeof(buf8);
        
        return len;
    }
    
    
    /************************串口命令部分*****************************************/
    
    volatile static uint8_t sn_respondflag;
    
    uint8_t attention_buff[20] = {0};
    
    void write_address(uint8_t *command)
    {
      my_nvs_read(attention_buff, 0, 12);
      memcpy(attention_buff+2,command,4);
      my_nvs_write(attention_buff, 0, 12); 
    }
    
    // 设置配对模式
    void set_flag(int a)
    {
      // 记录为1
      char bb[2] ={0};
      if(a==1)
      {
        bb[0] = 0x01;
      }
      else if(a == 0)
      {
        bb[0] = 0;
      }
      else if(a == 2)
      {
        bb[0] = 0x02;
      }
      my_nvs_read(attention_buff, 0, 18);
    //  memcpy(attention_buff+16,(uint8_t*)bb,1);
      attention_buff[16] = bb[0];
      my_nvs_write(attention_buff, 0, 18);  
      my_watchdog_start(1);
      CPUdelay(8000*50);  
    }
    
    // 读取配对模式
    int read_flag(void)
    {
      my_nvs_read(attention_buff, 0, 18);
      //my_memcmp(attention_buff[16],"BPS",1)
      if(attention_buff[16] == 0xFF || attention_buff[16] == 2)
      {
        return 2;
      }
      else if(attention_buff[16] == 0)
      {
        return 0;
      }
    //  if(attention_buff[16] == 2)
    //  {
    //    return 2;
    //  }
    //  else if(attention_buff[16] == 0xFF || attention_buff[16] == 0)
    //  {
    //    return 0;
    //  }
      else if(attention_buff[16] == 1)
      {
        return 1;
      }
      return 0;
    }
    
    static uint8_t Get_Random()
    {
        uint32_t ln_random;
        
        Power_setDependency(PowerCC26XX_PERIPH_TRNG);
        TRNGEnable();
        while (!(TRNGStatusGet() & TRNG_NUMBER_READY))
        {
            
        }
        ln_random = TRNGNumberGet(TRNG_LOW_WORD);
        TRNGDisable();
        Power_releaseDependency(PowerCC26XX_PERIPH_TRNG);
        
        return ln_random;
    }
    
    uint8_t adjust_atcommand(uint8_t *command,uint8_t len)
    {
        uint8_t * P = command;
        int32_t range_value = 0;
       
        if(my_memcmp(P,"AT+",3) == FALSE)
        {
            return STATUS_CMD_ERR;
        }
        else
        {
            P += 3;
            //修改波特率,注意修改后要切換波特率
            if(my_memcmp(P,"BPS",3))
            {
                P += 4;
                range_value = ((P[0] - 48) * 10) + (P[1] - 48);
                         //输入参数不正确,打印错误信息
                if((len - 3 - 4) != 2 || range_value < 0 || range_value > 6)
                {
                    memcpy(attention_buff,"ERR:1\r\n",7);
                    UART_write(uart0, attention_buff, 7); 
                    memset(attention_buff,0,20); 
                    return STATUS_CMD_PARAMENT_ERR;
                }
                          //输入参数正确,保存,打印成功信息
                else
                {
                    my_nvs_read(attention_buff, 0, 12);
                    memcpy(attention_buff,P,2);
                    my_nvs_write(attention_buff, 0, 12);
                    memset(attention_buff,0,20); 
                    memcpy(attention_buff,"BPS:",4);
                    memcpy(attention_buff+4,P,2);
                    memcpy(attention_buff+4+2,"\r\n",2);
                    UART_write(uart0, attention_buff, 8); 
                    memset(attention_buff,0,20);
                    my_watchdog_start(1);
                    CPUdelay(8000*50);
                    return STATUS_CMD_BPS;
                }              
            }
            if(my_memcmp(P,"ADDR",4))
            {
                P += 5;
                //输入参数不正确,打印错误信息
                 if((len - 3 - 5) != 4)
                 {
                    memcpy(attention_buff,"LEN:1\r\n",7);
                    UART_write(uart0, attention_buff, 7); 
                 }
                 else if(input_adjust(P[0]) ==  false)
                 {
                    memcpy(attention_buff,"P0:1\r\n",6);
                    UART_write(uart0, attention_buff, 6);
                 }
                
                
                if((len - 3 - 5) != 4 || input_adjust(P[0]) ==
                    false|| input_adjust(P[1]) == false || 
                    input_adjust(P[2]) == false || input_adjust(P[3]) == false)
                {
                    memcpy(attention_buff,"ARR:1\r\n",7);
                    UART_write(uart0, attention_buff, 7); 
                    memset(attention_buff,0,20); 
                    return STATUS_CMD_PARAMENT_ERR;
                }
                else
                {
                    my_nvs_read(attention_buff, 0, 12);
                    memcpy(attention_buff+2,P,4);
                    my_nvs_write(attention_buff, 0, 12);    
                    memcpy(attention_buff,"ADDR:",5);
                    memcpy(attention_buff+5,P,4);
                    memcpy(attention_buff+5+4,"\r\n",2);
                    
                    UART_write(uart0, attention_buff, 11); 
                    memset(attention_buff,0,20);
                    my_watchdog_start(1);
                    CPUdelay(8000*50);
                    return STATUS_CMD_ADDR;
                }
            }
            
            if(my_memcmp(P,"START",5))
            {
               //sn_respondflag = 1;
               //Clock_start(clkHandle);
              //my_nvs_read(attention_buff, 0, 18);
              
               memcpy(attention_buff,"START\r\n",7);
               UART_write(uart0, attention_buff+16, 1);
               // 记录为1
                my_nvs_read(attention_buff, 0, 18);
    //            memcpy(attention_buff+2,P,4);
                char bb[2] ={0};
                bb[0] = 1;
                memcpy(attention_buff+16,(uint8_t*)bb,1);
                my_nvs_write(attention_buff, 0, 18);    
                my_watchdog_start(1);
                CPUdelay(8000*50);
               return STATUS_CMD_POW;
            }
            
            if(my_memcmp(P,"PAIRNO",6))
            {
               //sn_respondflag = 1;
               //Clock_start(clkHandle);
              //my_nvs_read(attention_buff, 0, 18);
              
               memcpy(attention_buff,"START\r\n",7);
               UART_write(uart0, attention_buff+16, 1);
               // 记录为1
                my_nvs_read(attention_buff, 0, 18);
    //            memcpy(attention_buff+2,P,4);
                char bb[2] ={0};
                bb[0] = 0xFF;
                memcpy(attention_buff+16,(uint8_t*)bb,1);
                my_nvs_write(attention_buff, 0, 18); 
                my_watchdog_start(1);
                CPUdelay(8000*50);   
              
               return STATUS_CMD_POW;
            }
            
            if(my_memcmp(P,"STOP",4))
            {
               //sn_respondflag = 0;
               //Clock_stop(clkHandle);
               // 记录为0
                my_nvs_read(attention_buff, 0, 18);
    //            memcpy(attention_buff+2,P,4);
                char bb[2] ={0};
                bb[0] = 0;
                memcpy(attention_buff+16,(uint8_t*)bb,1);
                my_nvs_write(attention_buff, 0, 18); 
                
                set_btnClock_start();
                
               memcpy(attention_buff,"STOP\r\n",6);
               UART_write(uart0, attention_buff, 6);
                my_watchdog_start(1);
                CPUdelay(8000*50);
               return STATUS_CMD_POW;
            }
            
            if(my_memcmp(P,"READ",4))
            {
               // 读取
               my_nvs_read(attention_buff, 0, 18);
               UART_write(uart0, attention_buff+16, 1);
               return STATUS_CMD_POW;
            }
            
            if(my_memcmp(P,"RANDOM",6))
            {
               // 随机值
               uint8_t address_buff[20] = {0};
               my_nvs_read(attention_buff, 0, 12);
    //      address_buff[2] = Get_Random1();
    //      address_buff[3] = Get_Random1();
              address_buff[0] = attention_buff[2];
              address_buff[1] = attention_buff[3];
              
              
              
               //attention_buff[0] = (uint8_t)Get_Random();
               UART_write(uart0, address_buff, 2);
               return STATUS_CMD_POW;
            }
            
            if(my_memcmp(P,"DADDR",5))
            {
               //network();
              memcpy(attention_buff,"DADDR\r\n",7);
              UART_write(uart0, attention_buff, 7);
              return STATUS_CMD_POW;
            }
            
    //        if(my_memcmp(P,"START",5))
    //        {
    //           //sn_respondflag = 1;
    //           Clock_start(clkHandle);
    //           memcpy(attention_buff,"START\r\n",7);
    //           UART_write(uart0, attention_buff, 7);
    //           return STATUS_CMD_POW;
    //        }
    //        
    //        if(my_memcmp(P,"STOP",4))
    //        {
    //           //sn_respondflag = 0;
    //           Clock_stop(clkHandle);
    //           memcpy(attention_buff,"STOP\r\n",6);
    //           UART_write(uart0, attention_buff, 6);
    //           return STATUS_CMD_POW;
    //        }
            
            if(my_memcmp(P,"POW",3))
            {
                P += 4;
                range_value = ((P[0] - 48) * 10) + (P[1] - 48);
                    //输入参数不正确,打印错误信息
                if((len - 3 - 4) != 2 || (range_value != 6 && range_value != 10 &&\
                      range_value != 13 && range_value != 14 && range_value != 15))
                {
                    memcpy(attention_buff,"ERR:1\r\n",7);
                    UART_write(uart0, attention_buff, 7); 
                    memset(attention_buff,0,20); 
                    return STATUS_CMD_PARAMENT_ERR;
                }
                          //输入参数正确,保存,打印成功信息,重启
                else
                {
                    my_nvs_read(attention_buff, 0, 12);
                    memcpy(attention_buff+6,P,2);
                    my_nvs_write(attention_buff, 0, 12);    
                    memcpy(attention_buff,"POW:",4);
                    memcpy(attention_buff+4,P,2);
                    memcpy(attention_buff+4+2,"\r\n",2);
                    UART_write(uart0, attention_buff, 8); 
                    memset(attention_buff,0,20);
                    my_watchdog_start(1);  
                    CPUdelay(8000*50);
                    return STATUS_CMD_POW;
                }
            }
            if(my_memcmp(P,"CGCN",4))
            {
                P += 5;
                range_value = ((P[0] - 48) * 1000) + ((P[1] - 48)*100) + ((P[2] - 48)*10) + (P[3] - 48);
                //输入参数不正确,打印错误信息
                if((len - 3 - 5) != 4 || range_value < 0 || range_value > 26 )
                {
                    memcpy(attention_buff,"ERR:1\r\n",7);
                    UART_write(uart0, attention_buff, 7); 
                    memset(attention_buff,0,20); 
                    return STATUS_CMD_PARAMENT_ERR;
                }
                else
                {
                    my_nvs_read(attention_buff, 0, 12);
                    memcpy(attention_buff+8,P,4);
                    my_nvs_write(attention_buff, 0, 12);    
                    memcpy(attention_buff,"CGCN:",5);
                    memcpy(attention_buff+5,P,4);
                    memcpy(attention_buff+5+4,"\r\n",2);
                    UART_write(uart0, attention_buff, 11); 
                    memset(attention_buff,0,20);
                    my_watchdog_start(1);  
                    CPUdelay(8000*50);
                    return STATUS_CMD_CGCN;
                }
            }
            if (my_memcmp(P,"CONFIG",6))
            {
                char i[80];
                int slen =  Create_configString(i);
                UART_write(uart0, i, slen); 
                return STATUS_CMD_CONFIG;
            }
        }
        return STATUS_CMD_ERR;     
      
    }
    
    
    
    void update_bps(uint8_t * para)
    {
      //flash中无数据,默认115200
      if(para[0] == 0xff && para[1] == 0xff)
      {
        uatr_init(115200);
        waitTime = 1;
      }
      // 00波特率2400
      else if(para[0] == '0' && para[1] == '0')
      {
        uatr_init(2400);
        waitTime = 16;
      }
      // 01波特率4800
      else if(para[0] == '0' && para[1] == '1')
      {
        uatr_init(4800);
        waitTime = 8;
      }
       // 02波特率9600
      else if(para[0] == '0' && para[1] == '2')
      {
        uatr_init(9600);
        waitTime = 4;
      }
      // 03波特率19200
      else if(para[0] == '0' && para[1] == '3')
      {
        uatr_init(19200);
        waitTime = 2;
      }
       // 04波特率38400
      else if(para[0] == '0' && para[1] == '4')
      {
        uatr_init(38400);
        waitTime = 2;
      }
       // 05波特率57600
      else if(para[0] == '0' && para[1] == '5')
      {
        uatr_init(57600);
        waitTime = 2;
      }
       // 06波特率115200
      else 
      {
        uatr_init(115200);
        waitTime = 1;
      }
    }

  • 您好,

    收到您的跟进消息,有结论答复您。

    感谢您的支持。

  • Hi Nick,

    一周了都没有收到您的消息,请问有解决方法了吗?

  • 您好,

    不好意思由于一些原因回复晚了。这边是我们工程师的一些问题:

    • 您这边是用的SDK是什么版本的?
    • 你的两个失败案例的现象是什么,能具体描述一下吗?clock启动 API 是否返回失败状态?你能发布失败状态吗?
    • NVS_write 可能需要一些时间才能完成,这取决于你写了多少以及写是否触发了压缩。您是否在等待 NVS_write 在启动时钟之前返回?或者你在不同的线程中启动时钟?

    原文如下:

    1) Which version of the SDK are they using?

    2) What is the symptom in your two fail cases? Does the clock start API return a fail status? Can you post the fail status?

    3) NVS_write can take some time to complete, depending on how much you're writing and whether the write trigger a compaction. Are you waiting for NVS_write to return before starting the clock? Or are you starting the clock in a different thread?