请问各位相关CC8530 供电的问,现在的情况是这样。
1) 在写程序的时候,供电的电压如果超过 ( 1.8 - 1.9 V )编程器就显示红灯,我给 CC8530 提供的总电压是 2.1V 的 ,编程器无法工作,我只能将电压降到 1.8V 左右才能工作。
2) 终于能写进数据了,但是又有一些问题,我小批量生产了 100 套,一次能成功的板子只有 30% 左右,我真的搞不明白问题在哪里,我将成功的板子与失败的全面做对比,发现 48MHz 晶振哪里有这样的现象,成功的 PCB 一通电是不起震的,只有触发了开机开关,才开始工作,反之如果一通电就起震的就不能工作。有几十块都是这样的现象,搞不清楚是什么问题????????
3)另外CC8530 的 30 脚 的对地电阻是控制什么参数的??
我现在已经解决了发射距离的问题了,用两片PA桥接,轻轻松松移动距离50米,实验已经通过现在就是面临批量生产的问题,不知道大家有没有在生产过程中遇到这种现在。
拜托 TI 和各位高手指点指点。