MPY634倍频电路如下,照这图用万用板焊了的电路,频率是倍上去了,但输出波形式一高一低的正弦波,输出波形如图片所示。这问题怎么解决??谢谢!!
测试图片
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
手册上面有这么一段,不知道是针对芯片内部而言还是管脚SF的电压值就对应这个比例值(即10V代表1/10,但从手册上来看应该就是SF脚的电压值)。手册部分内容如下
The scale factor is accurately factory adjusted to 10V and is
typically accurate to within 0.1% or less. The scale factor
may be adjusted by connecting a resistor or potentiometer
between pin SF and the –VS power supply.
刚收到这个样片 首先当然要感谢IT的大力支持
我也做了大概测试 可以复现LZ的情况
并且这个情况可以解决 IC本身是没有问题的
模拟乘法器倍频基本原理就是(sin x)^2 但是如果输入信号存在直流分量(或者是Vos)和不均等的相移 结果里也会忠实体现
举个栗子,LZ可以画一下这个函数的图象:(sin(x))*(sin(x+1)+0.5),应该能明了测试结果的意义,也会明白对应的处理措施
SF PIN我也测过了 如果按照正负15V供电 其电位约在-14V左右
但这应该不是IC本身的问题 最粗略的 您可以搭建LZ的电路 输入共模范围内的直流电压
然后直接测量Vout 看看是否符合运算式 也可以按照手册添加电阻改变增益
至少我的结果完全符合手册
您看一下http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/sbfa006/sbfa006.pdf这个应用手册 里面有此IC的框图
带隙和GND并无直接关系 所谓10V的参考点也很可能不是GND
不论如何 根据结果来看 Ref向内部提供的电压是无误的 我拿到的样片也不是次品
BTW:正规渠道的次品......反正我是没中过彩;TI的手册我也看岔过,基本都是我自己nc