This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

几个着急的问题。

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

1、都遵守了HA规范,但明显有厂家设备不兼容及不能入网的问题怎么解决。

2、PANID 在设置了NV后仍然发生变化,且周期不固定。

3、在使用2.3及2.5协议栈时发现,组播对节点设备没有效果,这是什么原因。路由器可以收到。

4、怎样方便的找到整个ZIGBEE网络中的节点。(遍历或广播?)

  • 王杰,

           您好!

           建议到zigbee论坛寻求帮助,链接: http://www.deyisupport.com/question_answer/wireless_connectivity/zigbee/f/104.aspx  ,这样可以让zigbee技术支持更快看到您的问题,并给与支持,谢谢!

  • 你好,

    1)如果都遵守ZHA规范,并且产品已经通过ZigBee联盟认证测试,那肯定是可以互通互联的。如果说是遵守ZHA规范,但是没有去过测试认证,所以具体里面做了什么就不知道了。

    2)请问你是怎么设置的?直接协调器端开启NV功能,第一次上电建立一个网络?第二次再上电建立一个网络发现PANID变了???如果是这样的话,原因在于第一次建立的网络没有任何设备加入过,有设备加过以后就不会改PANID了。

    3)Groupcast message 是indirect message, 如果是Rx Always on的设备可以直接收到,因为Rx一直处于打开状态,End Device的Rx 不是Always on的,有可能处于休眠状态,所以需要等End Device向父节点data request的时候,才会把数据发出去

    4)通过子节点找子节点 请找C:\Texas Instruments\Z-Stack Home 1.2.0\Documents\Method for Discovering Network Topology.pdf

  • 1、大陆地区提供zigbee认证的在哪?,但我测试ti协议栈,似乎跳频没有起作用。我把协调器和路由节点分别取不同的2.4G频段。根本不能入网。必须是同一个默认网段才行。如果是不同厂家的产品互联,这个问题怎么解决。

    2、协调器和其他节点都已经组好网络,某一时间突然发现协调器发出的命令,节点不做应答。抓包发现是协调器的PANID发生变化。都已经启用了NV_RESTORE为什么会有这种情况?而且是在突然断电或设备重启的情况下。

    3、节点什么 时间会data request? ,主要是场景功能对节点没法用,场景是通过组命令下去的。

  • 1, 北京CESI http://zigbee.cesi.cn/web1/index.jsp。在f8wconfig.cfg文档中,把需要的channel list加上去。你去过认证测试的时候,会测试和其他家的产品进行互联测试的。

    2,哪个协议栈版本,哪个project,把抓包数据传上来。

    3,默认是1s发送一条。在f8wconfig.cfg文档中

    /* The number of milliseconds to wait between data request polls to the coordinator. */
    -DPOLL_RATE=1000

  • 1、把需要的channel list加上去? 但默认不是只能一个?这是条件编译,能加多个吗?

    2、网络中有2.3.0和2.5.1a设备,都存在。抓包数据: