1、都遵守了HA规范,但明显有厂家设备不兼容及不能入网的问题怎么解决。
2、PANID 在设置了NV后仍然发生变化,且周期不固定。
3、在使用2.3及2.5协议栈时发现,组播对节点设备没有效果,这是什么原因。路由器可以收到。
4、怎样方便的找到整个ZIGBEE网络中的节点。(遍历或广播?)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,
1)如果都遵守ZHA规范,并且产品已经通过ZigBee联盟认证测试,那肯定是可以互通互联的。如果说是遵守ZHA规范,但是没有去过测试认证,所以具体里面做了什么就不知道了。
2)请问你是怎么设置的?直接协调器端开启NV功能,第一次上电建立一个网络?第二次再上电建立一个网络发现PANID变了???如果是这样的话,原因在于第一次建立的网络没有任何设备加入过,有设备加过以后就不会改PANID了。
3)Groupcast message 是indirect message, 如果是Rx Always on的设备可以直接收到,因为Rx一直处于打开状态,End Device的Rx 不是Always on的,有可能处于休眠状态,所以需要等End Device向父节点data request的时候,才会把数据发出去
4)通过子节点找子节点 请找C:\Texas Instruments\Z-Stack Home 1.2.0\Documents\Method for Discovering Network Topology.pdf
1、大陆地区提供zigbee认证的在哪?,但我测试ti协议栈,似乎跳频没有起作用。我把协调器和路由节点分别取不同的2.4G频段。根本不能入网。必须是同一个默认网段才行。如果是不同厂家的产品互联,这个问题怎么解决。
2、协调器和其他节点都已经组好网络,某一时间突然发现协调器发出的命令,节点不做应答。抓包发现是协调器的PANID发生变化。都已经启用了NV_RESTORE为什么会有这种情况?而且是在突然断电或设备重启的情况下。
3、节点什么 时间会data request? ,主要是场景功能对节点没法用,场景是通过组命令下去的。
1, 北京CESI http://zigbee.cesi.cn/web1/index.jsp。在f8wconfig.cfg文档中,把需要的channel list加上去。你去过认证测试的时候,会测试和其他家的产品进行互联测试的。
2,哪个协议栈版本,哪个project,把抓包数据传上来。
3,默认是1s发送一条。在f8wconfig.cfg文档中
/* The number of milliseconds to wait between data request polls to the coordinator. */
-DPOLL_RATE=1000