This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC1101,信道串扰,灵敏度

Other Parts Discussed in Thread: CC1101

        小弟最近在做WSN,采用CC1101实现通信,为了增大通信距离,采用了10K以及38.4K低速率传输以及10dB PA的方式,寄存器配置按照SmartRF进行,刚开始测试距离确实增加不少,但组网测试发现信道之间出现串扰,严重影响了了各个信道的节点数据传输,我们是在433MHZ频段,信道间隔200K,使用连续的9个信道。

       通过几天查找原因,发现减小了DEVAITN值后,信道串扰影响减弱,查阅资料发现减小DEVATIN会影响灵敏度,所以虽然减弱了信道串扰,但同时影响了通信距离,希望各位前辈能给下建议,灵敏度为什么会引起信道串扰(偶数信道能互相收到数据,奇数信道也这样,但相邻信道不会收到彼此的数据),现在又想保持通信距离,实在有点为难。

  • 可以把你的smartRF studio 配置的截图发一个上来么?

    BR. Albin

  • Xu Song, 看到你在我们英文论坛上的提问和讨论了。已经有我们国外同事在支持你了。 应该是程序设置问题,一个接收端不可能同时接收两个频道的信号。作为实验验证, 你可以单独用一块板子设置到 Ch.3 跟 Ch.1的板子接收。

  • 首先,非常感谢TI team的支持与帮助

    下面是我的SmartRF下的配置截图:

    目前降低了DEVAITN的值,其实就是降低了接收灵敏度,目前也在排查硬件上的原因,但还是没明白高灵敏度会让信道互相串扰,最让人不解的是相邻的信道是没有串扰的。

  • 还是建议把问题分离出来。单独拿出两块板子,用同样的寄存器配置,看不会不串。

  • 你好,我也碰上一样的问题,参数配置也跟你一样的

  • 测试了下,将channel spacing改大一点就可以了,我改成333.251953,就没问题了,channel number以5倍增,0,5,15,20....这样子,信道就不会串扰了。

    原来以channel spacing默认值(199.951172),channel number以8倍增,0,8,16,24...这样子,信道会串扰,而且,并不是相邻信道串扰,比如40串扰0,80串扰40,120串扰80这样子,串扰测试很简单,就是一个发送端,设置为40信道,接收端设置为0信道,发送端发送,接收端居然还能收到,只是信号强度较弱(相比较同一信道的信号强度弱)。

    只是看到上次有讨论,说是channel spacing大了影响距离,是不是真的影响距离??望大牛给予解答下。

    另外为什么channel spacing是默认值的时候,会串扰??这个问题,有知道的朋友,也请解答下吧,万分感谢!!