如题,用程序应该如何实现连续的发送和接受呢?有没有相关文档?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Jacky,
取巧的方法,用studo配置,导出register文件,就都清楚了。
BR. Albin
听上去像是测试方法问题。射频信号你是怎么去测试的?如何连接的?用的啥设备?
Packet Tx, Rx 是一个包一个包的,很快,所以你用频谱仪是测试不到或者很快闪一下就没有了。可以用Maximum Hold去测试,但是也只能看看有没有信号。
非常感谢您的解答,我使用的频谱仪进行的测试,测试点在SAM天线的中间引脚处(SAM柱状天线共有3个引脚,两边的为地,中间的为信号天线)。(1)当我把发送端和接收端都设置为packet模式,并且勾选infnite,一次发送100左右的字节后,在发送端和接收端现在可以测试到一阵一阵的正弦信号了。(2)但是,当把发送端和接收端都设置为continuous模式,即发送端为continuous TX,接收端为continuous RX后,在发送端能够测试到稳定的正弦信号,但是在接收端测试不到任何信号,不知道这是怎么回事?