This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请问在CC1110中,如何用软件实现smartRF stdio中的 Continuous TX 和Continuous RX?

Other Parts Discussed in Thread: CC2530

如题,用程序应该如何实现连续的发送和接受呢?有没有相关文档?

  • Jacky,

    取巧的方法,用studo配置,导出register文件,就都清楚了。

    BR. Albin

  • 您好,可以请教下您,当我连接2个CC2530模块在smartRF stuido上后,(1)当我分别选择packet TX和packet RX ,接收端显示接收到了发送端发送的数据包,但为什么在发送端和接收端的SAM天线引脚处都测试不到任何信号;(2)当我分别选择continue TX 和continue RX的时候,在发送端的SAM天线引脚出可以测试到2.4GHZ的正弦信号,为什么在接收端的天线引脚处测试不到任何信号?
  • 听上去像是测试方法问题。射频信号你是怎么去测试的?如何连接的?用的啥设备?

    Packet Tx, Rx 是一个包一个包的,很快,所以你用频谱仪是测试不到或者很快闪一下就没有了。可以用Maximum Hold去测试,但是也只能看看有没有信号。

  • 非常感谢您的解答,我使用的频谱仪进行的测试,测试点在SAM天线的中间引脚处(SAM柱状天线共有3个引脚,两边的为地,中间的为信号天线)。(1)当我把发送端和接收端都设置为packet模式,并且勾选infnite,一次发送100左右的字节后,在发送端和接收端现在可以测试到一阵一阵的正弦信号了。(2)但是,当把发送端和接收端都设置为continuous模式,即发送端为continuous TX,接收端为continuous RX后,在发送端能够测试到稳定的正弦信号,但是在接收端测试不到任何信号,不知道这是怎么回事?