This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

cc1101 wor

Other Parts Discussed in Thread: CC1101

第一,是否存在连续发送模式

http://bbs.ednchina.com/BLOG_ARTICLE_2147451.HTM

按照这个论坛上的说,确实,只要引导码对,并且超过设定的PQT后确实唤醒了。可是是否存在连续发送模式呢。我看了手册,手册上说,FIFO空后,如果仍热处在TX模式下,就会发送引导码,直到新的数据被装入。结合前面的结论,我试了,可是发现没唤醒。那么他说的连续模式会是什么意思呢。其他数据手册上我也看到了连续模式,包括图表和文字。但是自己没做出来。

第二,手册上关于MCSM2上的说明

2441PPM是2441/1000000的意思嘛

NA这个是什么意思,Not Applicable?

写到这里我同样想问,是不这个wor功耗有个底线值呢。

希望TI的朋友能给讲讲!我的qq441747863,,也希望同行们一起研讨

  • 1. 连续发送模式存在。在SmartRF Studio7里面就有, 一般测试时使用。第三方的帖子可以参考,但是可能描述不够准确。比如WOR模式一定要发送端连续发送就是     不对的。这样的应用在功耗上是不可行的。

    2. WOR功耗当然不可能无限制降低。其本质是在发送端和接收端之间 Trade Off 功耗。接收端唤醒频率越低,发送端单次发送的时间就需要越长( 大于一个接收端唤醒的一个周期)才能保证不丢包。

  • 连续发送模式能再说详细点吗。

    这个连续发送模式我主要是为了能更好的唤醒cc1101,。你说的连续发送具体是咋操作的。我开始以为是在发送完成后保持在TX模式,于是我查手册。手册上说发送完数据包和crc后一直发送10101010.。。。引导码。如果wor模式下能接受到设定的引导码,是否就会启动。而事实上,我使用保持在TX模式,却没有唤醒,而功耗确实在发送模式,大概28.5ma。您有qq或者电话吗?

  • 第一问题我的错,弄错了一个地方。先谢谢你了

    说说第二个问题吧。

    手册上关于MCSM2问题

    2441PPM是2441/1000000的意思嘛

    NA这个是什么意思,Not Applicable?