你好!
我现在正在使用LAUNCHXL-CC1310进行无线传输系统网络的开发,我使用simplelink_cc13x0_sdk_4_20_02_07版本中的TI15.4的collector与sensor进行无线数据的收发,PHY ID为PHY_IDAPIMAC_GENERIC_US_915_PHY_132,系统以200Kbps的速率传输数据。网络中存在5个sensor、1个collector,每个sensor以一秒钟的间隔一次性向collector发送100个16位的ADC数据,然后通过串口将100个数据中的一个数据打印到电脑上,串口波特率为460800,现在存在的问题如下:
1、collector在运行一段时间后死机,这个时间不可确定,有时2个小时死机,有时几分钟就不行了,现象是collector完全不动作。
2、我这边希望系统可以一直处于工作状态。
期望收到您的回复,谢谢!