This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LAUNCHXL-CC1310: 系统出现死机的状况

Part Number: LAUNCHXL-CC1310

你好!

我现在正在使用LAUNCHXL-CC1310进行无线传输系统网络的开发,我使用simplelink_cc13x0_sdk_4_20_02_07版本中的TI15.4的collector与sensor进行无线数据的收发,PHY ID为PHY_IDAPIMAC_GENERIC_US_915_PHY_132,系统以200Kbps的速率传输数据。网络中存在5个sensor、1个collector,每个sensor以一秒钟的间隔一次性向collector发送100个16位的ADC数据,然后通过串口将100个数据中的一个数据打印到电脑上,串口波特率为460800,现在存在的问题如下:

1、collector在运行一段时间后死机,这个时间不可确定,有时2个小时死机,有时几分钟就不行了,现象是collector完全不动作。

2、我这边希望系统可以一直处于工作状态。

期望收到您的回复,谢谢!

  • 您好,

    您是否可以尝试一下1个sensor和1个collector一对一持续发送100个ADC数据是否也会出现死机的情况。

    我们希望通过此来定位具体问题在哪里。

  • 你好,

           首先非常抱歉才看到您的消息,我这边后来又进行了通信模式的修改,现在采用的是信标模式进行通信,当网络中5个sensor向一个collector通信时,系统大概可以稳定工作8个小时左右,后面又测试了一下一个sensor和一个collector通信的情况下,系统可以正常的工作。

    期望收到您的回复,谢谢!

  • 这边在定位问题时发现,当整体系统不工作时,若是将collector复位,整体系统后面又可以正常工作了。

  • 您好,

    我们帮您升级到英文论坛由专业的产线工程师帮您查找一下问题的解决方法。

  • 您好,

    我们这边需要了解有关collector/sensor配置的更多信息:

    它们是:collector/sensor的报告/跟踪/轮询间隔(Report/track/poll intervall of Sensor/Collector),

    有效载荷大小、RX/TX 缓冲区大小和操作模式(Payload size , RX/TX buffer size  and the operating mode)。我们需要此信息来了解您的设置。

    您是否可以在没有连续打印的情况下对此进行测试(test this without the serial print)?

    您能否提供有关collector停止工作时会发生什么的更多信息?卡住时执行什么功能?

    期待您的回复。

  • 你好,我这边修改了串口打印速率,现在已经系统已经可以正常工作了。