Part Number: CC1310
将 CC1310 配置为 4Mbps 的速率, 编写 no-RTOS 代码, 执行 下面的 周期性 操作:
(1) 休眠 500ms 以后, 执行 无线发送状态的 配置( RF_tran_init )
(2) 然后读取 传感器信息(16个字节), 执行 无线发送 ( RF_tran_op )
(3) 启动 无线发送的 操作了, 也启动 定时器 工作; ( wait_WLpkg_tran )
(4) 如果 在1ms 内就执行了 tx_callback 中断, 则进入 下面的步骤(6);
(5) 如果 定时器 已经计时超过 1ms 了, 也跳出 无线发送的 等待过程, 进入 下面的步骤(6)
(6) 判断 是否 已经执行了 5次 上面的 操作; 如果少于 5次, 则跳转到(2)接着执行; 否则 进入(7)
(7) 执行 休眠 500ms
附件 rf_tran 4Mbps.c 包含上面的 具体代码; 也包含 简化以后的 main() 函数。
对于 main() 函数中, 也调用了 rf_recv 功能 (对应的代码, 参见 附件 rf_recv.c)
每隔500ms, CC1310读取 传感器信息, 无线发送; 执行 5次。
使用 侦听器 (另外一个 CC1310 单板, 配置为 无线接收状态), 获取上述 5次无线发送的 信息, 也用定时器 获取 5个无线包 之间的 间隔。
刚开始工作的时候, 无线发送过程中, tx_callback 中断处理都很正常; 对于 5个无线包的 4个间隔, 都是 2.4ms 附近;
但是, 工作一段时间以后, 发送无线包的间隔, 都是 3.1ms 附近 ---- 没有得到 tx_callback 中断处理; 那个 1ms 的定时器, 将 代码 '拽出了' 持续等待 tx_callback 中断的 那种状态。
备注: 侦听器 始终可以 完整 获取到 每个周期内的 5个 无线包。即, 无论是否 tx_callback 中断处理, 无线发送的操作, 都是顺利完成了, 可以被 无线接收到。
有时候, 持续工作十几个小时, 才出现上述 3.1ms 的问题; 有时候, 半个小时以后就出现 上述问题了。
出现上述问题以后, 不能自动恢复, 这个问题 会持续存在。 只有将 单板掉电重启, 才能恢复正常。 备注:上面的操作(1), 对 CC1310 执行 全部的、配置 4Mbps、执行 无线发送的、 初始化操作
上述 rf_tran 4Mbps.c 文件中, 将 CC1310 配置为 4Mbps 速率的代码, 都是参照 TI 例程 rfPacketErrorRate, 相应 '摘取' 得到。
请帮忙指点一下, 是否上述 代码中, 漏掉了 某个关键的 处理, 然后 导致 某种状态下, 触发了某种异常情况, 于是 无线包 成功发送了, 却 没有 能够 产生 tx_callback 中断?
#include <stdlib.h>
#include <ti/drivers/rf/RF.h>
#include <ti/drivers/PIN.h>
#include "Board.h"
#include "RFQueue.h"
#include <smartrf_settings/smartrf_settings.h>
#include <smartrf_settings/smartrf_settings_predefined.h>
/***** Defines *****/
#define NUM_DATA_ENTRIES 1
#define NUM_APPENDED_BYTES 0 // -- For the HS command (6 bytes total): packet length (2 bytes) + Timestamp (4 bytes)
// -- For other Sub-1 GHz commands (6 bytes total): packet length (1 bytes) + Timestamp (4 bytes) + status (1 byte)
// -- For 200 Kbps IEEE 802.15.4g commands (5 bytes total): Timestamp (4 bytes) + status (1 byte)
// -- For BLE (9 bytes total), but max payload is well under the max length supported by the sub-1 phys: Timestamp (4 bytes) + status (1 byte) + RSSI (1 byte) + CRC (3 bytes)
/***** Prototypes *****/
static void tx_callback(RF_Handle h, RF_CmdHandle ch, RF_EventMask e);
/***** Variable declarations *****/
static RF_Object rfObject;
static RF_Handle rfHandle;
static volatile RF_CmdHandle cmdHandle;
static uint8_t txDataEntryBuffer[RF_QUEUE_DATA_ENTRY_BUFFER_SIZE(NUM_DATA_ENTRIES,
MAX_LENGTH,
NUM_APPENDED_BYTES)];
/* TX queue or RF Core to read data from */
static dataQueue_t txDataQueue;
static rfc_dataEntryGeneral_t* tx_currentDataEntry;
static uint8_t *pPacket;
/* Runs the transmitting part of the test application and returns a result. */
void RF_tran_init (uint16_t freq_MHz, uint8_t N_dBm)
{
RF_Params rfParams;
RF_Params_init(&rfParams);
if( RFQueue_defineQueue(&txDataQueue,
txDataEntryBuffer,
sizeof(txDataEntryBuffer),
NUM_DATA_ENTRIES,
MAX_LENGTH + NUM_APPENDED_BYTES) ) {
//while(true); // Failed to allocate space for all data entries
}
RF_cmdTxHS.pQueue = &txDataQueue;
RF_cmdTxHS.startTrigger.triggerType = TRIG_NOW; //TRIG_ABSTIME
RF_cmdTxHS.startTrigger.pastTrig = 1;
RF_cmdTxHS.startTime = 0;
//---START //copy from ZhuYanjie
// RF_cmdTxHS.pNextOp=(rfc_radioOp_t *)&RF_cmdRxHS;
RF_cmdTxHS.pktConf.bCheckQAtEnd=0;
RF_cmdTxHS.pktConf.bFsOff=0;
RF_cmdTxHS.pktConf.bUseCrc=1;
RF_cmdTxHS.pktConf.bVarLen=1;
RF_cmdTxHS.condition.rule=COND_STOP_ON_FALSE;
//----END //copy from ZhuYanjie
//smartrf_settings_predefined.c //-10, 0, 1, 2, 3.....11, 12, 13((12.5 dBm rounded to integer), 14('14' requires CCFG_FORCE_VDDR_HH= 1)
RF_cmdRadioSetup_hsm.txPower = RF_TxPowerTable_findValue((RF_TxPowerTable_Entry *)RF_PROP_txPowerTable, N_dBm).rawValue;
{
uint8_t i = 0;
do
{
if ((pOverrides_fsk[i] & 0x0000FFFF) == 0x000088A3)
{ //RangeExtender_Dis //RangeExtender_En, 868M //RangeExtender_En, 915M
pOverrides_fsk[i] = (uint32_t)0x00FB88A3; //pOverrides_fsk[i] = (uint32_t)0x000188A3; //pOverrides_fsk[i] = (uint32_t)0x000388A3;
}
} while ((pOverrides_fsk[i++] != 0xFFFFFFFF));
i = 0;
do
{
if ((pOverrides_lrm[i] & 0x0000FFFF) == 0x000088A3)
{ //RangeExtender_Dis //RangeExtender_En, 868M //RangeExtender_En, 915M
pOverrides_lrm[i] = (uint32_t)0x00FB88A3; //pOverrides_lrm[i] = (uint32_t)0x000188A3; //pOverrides_lrm[i] = (uint32_t)0x000388A3;
}
} while ((pOverrides_lrm[i++] != 0xFFFFFFFF));
i = 0;
do
{
if ((pOverrides_sl_lr[i] & 0x0000FFFF) == 0x000088A3)
{ //RangeExtender_Dis //RangeExtender_En, 868M //RangeExtender_En, 915M
pOverrides_sl_lr[i] = (uint32_t)0x00FB88A3; //pOverrides_sl_lr[i] = (uint32_t)0x000188A3;//pOverrides_sl_lr[i] = (uint32_t)0x000388A3;
}
} while ((pOverrides_sl_lr[i++] != 0xFFFFFFFF));
i = 0;
do
{
if ((pOverrides_ook[i] & 0x0000FFFF) == 0x000088A3)
{
pOverrides_ook[i] = (uint32_t)0x00FB88A3;
}
} while ((pOverrides_ook[i++] != 0xFFFFFFFF));
}
//RfSetup_Hsm //4Mbps
rfHandle = RF_open(&rfObject, &RF_prop_hsm, (RF_RadioSetup*)&RF_cmdRadioSetup_hsm, &rfParams);
// Set the frequency
RF_cmdFs_preDef.frequency = freq_MHz; //0x393, 915M //0x364, 868M //915, 903, 907, 911, 919, 923, 927
RF_cmdFs_preDef.fractFreq = 0; //fractFreq
RF_runCmd(rfHandle, (RF_Op*)&RF_cmdFs_preDef, RF_PriorityNormal, NULL, 0);
}
void RF_tran_op (uint8_t sn8b, uint16_t pkg_Len, uint8_t *ptr)
{
tx_currentDataEntry = (rfc_dataEntryGeneral_t*)&txDataEntryBuffer;
pPacket = &tx_currentDataEntry->data;
pPacket[0] = 0;
pPacket[1] = sn8b;
tx_currentDataEntry->length= (pkg_Len +2) ;
memcpy( &pPacket[2], ptr, pkg_Len );
cmdHandle = RF_postCmd(rfHandle, (RF_Op*)&RF_cmdTxHS, RF_PriorityNormal, &tx_callback, 0);
delta_txTrig_txOK++;
if(pkg_Len< 100) wait_WLpkg_tran( 1 );
else wait_WLpkg_tran( 6 ); //1022-bytes, wl_pkg tran, 3.4 Mbps
}
void RF_tran_close ()
{
RF_close(rfHandle);
}
void tx_callback(RF_Handle h, RF_CmdHandle ch, RF_EventMask e)
{
cur_RF_EventMask = e ;
if(e & RF_EventLastCmdDone)
{
if(delta_txTrig_txOK>0)
delta_txTrig_txOK--;
}
}
/* HIGHSPEED RX FRAME (HSM)
* +-------------------------------------------------------------+
* |_LEN_|_____________PAYLOAD(sz)__________|_TIMESTAMP_|_STATUS_|
* | |_SERIAL_|__________DATA___________| | |
* |2B |2B | Upto 252B | 4B | 1B |
* +-------------------------------------------------------------+
* Note that HSM mode can transfer up to 4KB of payload but are hard-coded for a maximum of 254B in this example
#define RX_FRAME_HSM_OFFSET_LEN 0
#define RX_FRAME_HSM_OFFSET_SERIAL 2
#define RX_FRAME_HSM_OFFSET_DATA 4
#define RX_FRAME_HSM_OFFSET_TIMESTAMP(sz) (RX_FRAME_HSM_OFFSET_SERIAL + sz) */
void wait_WLpkg_tran( uint8_t N_ms )
{
Timer_start();
cnt_N_ms= 0;
while( (cnt_N_ms< N_ms) && (delta_txTrig_txOK>0) ) {}
Timer_stop();
}
void *mainThread(void *arg0)
{
uint8_t buf[16];
uint8_t curPat;
//.............
//other code
//.............
while(1) {
usleep( GAP_500ms );
//------------//------------//------------//------------//------------
// WL_tran
//------------//------------//------------//------------//------------
RF_tran_init ( curWL_freq, curWL_dBm );
for(curPat=0; curPat<5; curPat++) { //
get_sensor_info ( &buf[0] ) ;
RF_tran_op ( curPat, 16, &buf[0] ); //2+16
}
RF_tran_close ( );
//------------//------------//------------//------------//------------
// WL_recv
//------------//------------//------------//------------//------------
RF_recv_init ( curWL_freq ); //1.46ms
wait_WLpkg_recv( 5 );
//other code
RF_recv_close ( );
}//---- while(1) ----//
}
#include <ti/drivers/rf/RF.h>
#include <ti/drivers/PIN.h>
#include "Board.h"
#include "RFQueue.h"
#include <smartrf_settings/smartrf_settings.h>
#include <smartrf_settings/smartrf_settings_predefined.h>
#include "cap_self.h"
/***** Defines *****/
#define NUM_DATA_ENTRIES 2 // NOTE: Only two data entries supported at the moment
#define NUM_APPENDED_BYTES 6 // -- For the HS command (6 bytes total): packet length (2 bytes) + Timestamp (4 bytes)
// -- For other Sub-1 GHz commands (6 bytes total): packet length (1 bytes) + Timestamp (4 bytes) + status (1 byte)
// -- For 200 Kbps IEEE 802.15.4g commands (5 bytes total): Timestamp (4 bytes) + status (1 byte)
// -- For BLE (9 bytes total), but max payload is well under the max length supported by the sub-1 phys: Timestamp (4 bytes) + status (1 byte) + RSSI (1 byte) + CRC (3 bytes)
#define ABORT_GRACEFUL 1 // Option for the RF cancel command
#define ABORT_ABRUPT 0 // Option for the RF cancel command
/***** Prototypes *****/
static void rx_callback(RF_Handle h, RF_CmdHandle ch, RF_EventMask e);
/***** Variable declarations *****/
uint16_t payload_sz = 0;
static uint16_t* crcOk;
static int8_t* rssi;
static RF_Object rfObject;
static RF_Handle rfHandle;
static RF_CmdHandle rxCmdHndl = 0; // Handle needed to abort the RX command //rockywjj-note: must use it.
static volatile RF_RatConfigCompare ratCompareConfig;
static volatile RF_RatHandle ratHandle = RF_ALLOC_ERROR;
static volatile RF_Stat ratStatus;
static volatile uint16_t nRxPkts = 0, nMissPkts = 0, nExpPkts = 0;
#pragma DATA_ALIGN (rxDataEntryBuffer, 4);
static uint8_t rxDataEntryBuffer[RF_QUEUE_DATA_ENTRY_BUFFER_SIZE(NUM_DATA_ENTRIES,
MAX_LENGTH,
NUM_APPENDED_BYTES)];
static dataQueue_t rxDataQueue;
rfc_dataEntryGeneral_t* currentDataEntry;
rfc_hsRxOutput_t rxStatistics_hs; // Output structure for CMD_HS_RX
rfc_propRxOutput_t rxStatistics_prop; // Output structure for CMD_PROP_RX
void RF_recv_init ( uint16_t freq_MHz )
{
RF_Params rfParams;
RF_Params_init(&rfParams);
if( RFQueue_defineQueue(&rxDataQueue,
rxDataEntryBuffer,
sizeof(rxDataEntryBuffer),
NUM_DATA_ENTRIES,
MAX_LENGTH + NUM_APPENDED_BYTES)) {
//while(true); // Failed to allocate space for all data entries
}
RF_RatConfigCompare_init((RF_RatConfigCompare *)&ratCompareConfig);
//ratCompareConfig.callback = (RF_RatCallback)&rx_timeoutCb;
ratCompareConfig.channel = RF_RatChannelAny;
RF_cmdPropRx.pQueue = &rxDataQueue;
RF_cmdPropRx.pOutput = (uint8_t*)&rxStatistics_prop;
RF_cmdPropRx.maxPktLen = MAX_LENGTH;
RF_cmdPropRx.pktConf.bRepeatOk = 1;
RF_cmdPropRx.pktConf.bRepeatNok = 1;
RF_cmdPropRx.rxConf.bAutoFlushCrcErr = 1;
RF_cmdPropRx.rxConf.bAutoFlushIgnored = 1;
RF_cmdPropRx.rxConf.bAppendTimestamp = 1;
RF_cmdPropRx.rxConf.bAppendStatus = 0x1,
RF_cmdRxHS.pOutput = &rxStatistics_hs;
RF_cmdRxHS.pQueue = &rxDataQueue;
RF_cmdRxHS.maxPktLen = MAX_LENGTH;
RF_cmdRxHS.pktConf.bRepeatOk = 1;
RF_cmdRxHS.pktConf.bRepeatNok = 1;
RF_cmdRxHS.rxConf.bAutoFlushCrcErr = 1;
RF_cmdRxHS.rxConf.bAppendTimestamp = 1;
//RangeExtender_Dis //RangeExtender_En, 868M //RangeExtender_En, 915M
RF_cmdPropRadioDivSetup_fsk.txPower = 0xA73A; //RF_cmdPropRadioDivSetup_fsk.txPower = 0x00C6; //RF_cmdPropRadioDivSetup_fsk.txPower = 0x00C9;
RF_cmdPropRadioDivSetup_lrm.txPower = 0xA73A; //RF_cmdPropRadioDivSetup_lrm.txPower = 0x00C6; //RF_cmdPropRadioDivSetup_lrm.txPower = 0x00C9;
RF_cmdPropRadioDivSetup_sl_lr.txPower = 0xA73A; //RF_cmdPropRadioDivSetup_sl_lr.txPower = 0x00C6; //RF_cmdPropRadioDivSetup_sl_lr.txPower = 0x00C9;
{
uint8_t i = 0;
do
{
if ((pOverrides_fsk[i] & 0x0000FFFF) == 0x000088A3)
{ //RangeExtender_Dis //RangeExtender_En, 868M //RangeExtender_En, 915M
pOverrides_fsk[i] = (uint32_t)0x00FB88A3; //pOverrides_fsk[i] = (uint32_t)0x000188A3; //pOverrides_fsk[i] = (uint32_t)0x000388A3;
}
} while ((pOverrides_fsk[i++] != 0xFFFFFFFF));
i = 0;
do
{
if ((pOverrides_lrm[i] & 0x0000FFFF) == 0x000088A3)
{ //RangeExtender_Dis //RangeExtender_En, 868M //RangeExtender_En, 915M
pOverrides_lrm[i] = (uint32_t)0x00FB88A3; //pOverrides_lrm[i] = (uint32_t)0x000188A3; //pOverrides_lrm[i] = (uint32_t)0x000388A3;
}
} while ((pOverrides_lrm[i++] != 0xFFFFFFFF));
i = 0;
do
{
if ((pOverrides_sl_lr[i] & 0x0000FFFF) == 0x000088A3)
{ //RangeExtender_Dis //RangeExtender_En, 868M //RangeExtender_En, 915M
pOverrides_sl_lr[i] = (uint32_t)0x00FB88A3; //pOverrides_sl_lr[i] = (uint32_t)0x000188A3;//pOverrides_sl_lr[i] = (uint32_t)0x000388A3;
}
} while ((pOverrides_sl_lr[i++] != 0xFFFFFFFF));
}
//RfSetup_Hsm //4Mbps
rfHandle = RF_open(&rfObject, &RF_prop_hsm, (RF_RadioSetup*)&RF_cmdRadioSetup_hsm, &rfParams);
// Set the frequency
RF_cmdFs_preDef.frequency = freq_MHz; //0x393, 915M //0x364, 868M //915, 903, 907, 911, 919, 923, 927
RF_cmdFs_preDef.fractFreq = 0; //fractFreq
RF_runCmd(rfHandle, (RF_Op*)&RF_cmdFs_preDef, RF_PriorityNormal, NULL, 0);
// Enter RX mode and stay forever in RX
// RfSetup_Hsm
rxCmdHndl = RF_postCmd(rfHandle, (RF_Op*)&RF_cmdRxHS, RF_PriorityNormal, &rx_callback, RF_EventRxEntryDone);
crcOk = &rxStatistics_hs.nRxOk;
rssi = &rxStatistics_hs.lastRssi;
*crcOk = 0;
*rssi = 0;
}
void RF_recv_close ( )
{
(void)RF_ratDisableChannel(rfHandle, ratHandle); // Stop the RAT Compare
ratHandle = RF_ALLOC_ERROR;
(void)RF_cancelCmd(rfHandle, rxCmdHndl, ABORT_ABRUPT); // Force abort
(void)RF_pendCmd(rfHandle, rxCmdHndl, 0);
RF_close(rfHandle);
}
void rx_callback(RF_Handle h, RF_CmdHandle ch, RF_EventMask e)
{
if (e & RF_EventRxEntryDone)
{ /* Get current unhandled data entry, point to next entry */
currentDataEntry = RFQueue_getDataEntry();
RFQueue_nextEntry();
{
payload_sz = ( ((*(uint8_t*)(¤tDataEntry->data + 1)) << 8) | (*(uint8_t*)(¤tDataEntry->data ))); //Num of [ser2B, payload]
pktSeqNum16b = ( ((*(uint8_t*)(¤tDataEntry->data + 2)) << 8) | (*(uint8_t*)(¤tDataEntry->data + 3))); //val of ser2B
CAP_pkg_rssi = (0xFF - *rssi); *rssi = 0;
pkg_crcOk = *crcOk; *crcOk = 0;
memcpy( WL_CMD_58B, (¤tDataEntry->data+4), (payload_sz-2) );
}
packetReceived = true;
}
}
uint8_t free_air_rssi(void)
{
uint8_t u_rssi;
u_rssi = 0xFF - RF_getRssi(rfHandle); //(0xFF - *rssi); *rssi = 0;
return u_rssi;
}
/* HIGHSPEED RX FRAME (HSM)
* +-------------------------------------------------------------+
* |_LEN_|_____________PAYLOAD(sz)__________|_TIMESTAMP_|_STATUS_|
* | |_SERIAL_|__________DATA___________| | |
* |2B |2B | Upto 252B | 4B | 1B |
* +-------------------------------------------------------------+
* Note that HSM mode can transfer up to 4KB of payload but are hard-coded for a maximum of 254B in this example
#define RX_FRAME_HSM_OFFSET_LEN 0
#define RX_FRAME_HSM_OFFSET_SERIAL 2
#define RX_FRAME_HSM_OFFSET_DATA 4
#define RX_FRAME_HSM_OFFSET_TIMESTAMP(sz) (RX_FRAME_HSM_OFFSET_SERIAL + sz) */
// TimeStamp-4B, UNIT-0.25us (4M)
//
// ( 256-2) byte, 0.89ms ---> 2.3 Mbps (2.283)
// ( 512-2) byte, 1.42ms ---> 2.9 Mbps (2.903)
// (1024-2) byte, 1.42ms ---> 3.4 Mbps (3.351)