This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC1310: 配置为 4Mbps 模式, 执行无线发送 (发送完成了, 产生中断)。问题: 工作一段时间以后, 发送的无线信息, 可以被接收到; 但发送端, 不能获取对应的 中断了

Part Number: CC1310

将 CC1310 配置为 4Mbps 的速率, 编写 no-RTOS 代码, 执行 下面的 周期性 操作:
(1) 休眠 500ms 以后, 执行 无线发送状态的 配置( RF_tran_init )
(2) 然后读取 传感器信息(16个字节), 执行 无线发送 ( RF_tran_op )
(3) 启动 无线发送的 操作了, 也启动 定时器 工作; ( wait_WLpkg_tran )
(4) 如果 在1ms 内就执行了 tx_callback 中断, 则进入 下面的步骤(6);
(5) 如果 定时器 已经计时超过 1ms 了, 也跳出 无线发送的 等待过程, 进入 下面的步骤(6)
(6) 判断 是否 已经执行了 5次 上面的 操作; 如果少于 5次, 则跳转到(2)接着执行; 否则 进入(7)
(7) 执行 休眠 500ms

附件 rf_tran 4Mbps.c 包含上面的 具体代码; 也包含 简化以后的 main() 函数。
对于 main() 函数中, 也调用了 rf_recv 功能 (对应的代码, 参见 附件 rf_recv.c)

每隔500ms, CC1310读取 传感器信息, 无线发送; 执行 5次。
使用 侦听器 (另外一个 CC1310 单板, 配置为 无线接收状态),  获取上述 5次无线发送的 信息, 也用定时器 获取 5个无线包 之间的 间隔。

刚开始工作的时候, 无线发送过程中, tx_callback 中断处理都很正常; 对于 5个无线包的 4个间隔, 都是 2.4ms 附近;
但是, 工作一段时间以后, 发送无线包的间隔, 都是 3.1ms 附近 ---- 没有得到 tx_callback 中断处理; 那个 1ms 的定时器, 将 代码 '拽出了'   持续等待 tx_callback 中断的 那种状态。
备注: 侦听器 始终可以 完整 获取到 每个周期内的 5个 无线包。即, 无论是否 tx_callback 中断处理, 无线发送的操作, 都是顺利完成了, 可以被 无线接收到。

有时候, 持续工作十几个小时, 才出现上述 3.1ms 的问题;  有时候, 半个小时以后就出现 上述问题了。
出现上述问题以后, 不能自动恢复, 这个问题 会持续存在。 只有将 单板掉电重启, 才能恢复正常。 备注:上面的操作(1), 对 CC1310 执行 全部的、配置 4Mbps、执行 无线发送的、 初始化操作

上述 rf_tran 4Mbps.c 文件中, 将 CC1310 配置为 4Mbps 速率的代码, 都是参照 TI 例程 rfPacketErrorRate, 相应 '摘取' 得到。
请帮忙指点一下, 是否上述 代码中, 漏掉了 某个关键的 处理, 然后 导致 某种状态下, 触发了某种异常情况,   于是 无线包 成功发送了,   却 没有 能够 产生 tx_callback 中断?

#include <stdlib.h>
#include <ti/drivers/rf/RF.h>
#include <ti/drivers/PIN.h>
#include "Board.h"
#include "RFQueue.h"
#include <smartrf_settings/smartrf_settings.h>
#include <smartrf_settings/smartrf_settings_predefined.h>

/***** Defines *****/
#define NUM_DATA_ENTRIES        1
#define NUM_APPENDED_BYTES      0   // -- For the HS command (6 bytes total):  packet length (2 bytes) + Timestamp (4 bytes)
                                    // -- For other Sub-1 GHz commands (6 bytes total): packet length (1 bytes) + Timestamp (4 bytes) + status (1 byte)
                                    // -- For 200 Kbps IEEE 802.15.4g commands (5 bytes total): Timestamp (4 bytes) + status (1 byte)
                                    // -- For BLE (9 bytes total), but max payload is well under the max length supported by the sub-1 phys: Timestamp (4 bytes) + status (1 byte) + RSSI (1 byte) + CRC (3 bytes)
/***** Prototypes *****/
static void tx_callback(RF_Handle h, RF_CmdHandle ch, RF_EventMask e);

/***** Variable declarations *****/
static RF_Object rfObject;
static RF_Handle rfHandle;

static volatile RF_CmdHandle cmdHandle;

static uint8_t txDataEntryBuffer[RF_QUEUE_DATA_ENTRY_BUFFER_SIZE(NUM_DATA_ENTRIES,
                                                                 MAX_LENGTH,
                                                                 NUM_APPENDED_BYTES)];

/* TX queue or RF Core to read data from */
static dataQueue_t  txDataQueue;
static rfc_dataEntryGeneral_t* tx_currentDataEntry;
static uint8_t *pPacket;

/* Runs the transmitting part of the test application and returns a result. */
void  RF_tran_init (uint16_t  freq_MHz,  uint8_t  N_dBm)
{
    RF_Params rfParams;
    RF_Params_init(&rfParams);

    if( RFQueue_defineQueue(&txDataQueue,
                            txDataEntryBuffer,
                            sizeof(txDataEntryBuffer),
                            NUM_DATA_ENTRIES,
                            MAX_LENGTH + NUM_APPENDED_BYTES)  )  {
        //while(true);  // Failed to allocate space for all data entries
    }

    RF_cmdTxHS.pQueue = &txDataQueue;
    RF_cmdTxHS.startTrigger.triggerType = TRIG_NOW; //TRIG_ABSTIME
    RF_cmdTxHS.startTrigger.pastTrig = 1;
    RF_cmdTxHS.startTime = 0;

    //---START  //copy from ZhuYanjie
//  RF_cmdTxHS.pNextOp=(rfc_radioOp_t *)&RF_cmdRxHS;
    RF_cmdTxHS.pktConf.bCheckQAtEnd=0;
    RF_cmdTxHS.pktConf.bFsOff=0;
    RF_cmdTxHS.pktConf.bUseCrc=1;
    RF_cmdTxHS.pktConf.bVarLen=1;
    RF_cmdTxHS.condition.rule=COND_STOP_ON_FALSE;
	//----END   //copy from ZhuYanjie

    //smartrf_settings_predefined.c  //-10, 0, 1, 2, 3.....11, 12, 13((12.5 dBm rounded to integer),   14('14' requires CCFG_FORCE_VDDR_HH= 1)
    RF_cmdRadioSetup_hsm.txPower = RF_TxPowerTable_findValue((RF_TxPowerTable_Entry *)RF_PROP_txPowerTable, N_dBm).rawValue;
    {
        uint8_t i = 0;
        do
        {
            if ((pOverrides_fsk[i] & 0x0000FFFF) ==  0x000088A3)
            {   //RangeExtender_Dis                       //RangeExtender_En,  868M                    //RangeExtender_En,  915M  
                pOverrides_fsk[i] = (uint32_t)0x00FB88A3; //pOverrides_fsk[i] = (uint32_t)0x000188A3;  //pOverrides_fsk[i] = (uint32_t)0x000388A3;
            }
        } while ((pOverrides_fsk[i++] != 0xFFFFFFFF));

        i = 0;
        do
        {
            if ((pOverrides_lrm[i] & 0x0000FFFF) ==  0x000088A3)
            {   //RangeExtender_Dis                       //RangeExtender_En,  868M                    //RangeExtender_En,  915M  
                pOverrides_lrm[i] = (uint32_t)0x00FB88A3; //pOverrides_lrm[i] = (uint32_t)0x000188A3;  //pOverrides_lrm[i] = (uint32_t)0x000388A3;
            }
        } while ((pOverrides_lrm[i++] != 0xFFFFFFFF));

        i = 0;
        do
        {
            if ((pOverrides_sl_lr[i] & 0x0000FFFF) ==  0x000088A3)
            {   //RangeExtender_Dis                         //RangeExtender_En,  868M                    //RangeExtender_En,  915M  
                pOverrides_sl_lr[i] = (uint32_t)0x00FB88A3; //pOverrides_sl_lr[i] = (uint32_t)0x000188A3;//pOverrides_sl_lr[i] = (uint32_t)0x000388A3;
            }
        } while ((pOverrides_sl_lr[i++] != 0xFFFFFFFF));

        i = 0;
        do
        {
            if ((pOverrides_ook[i] & 0x0000FFFF) ==  0x000088A3)
            {
                pOverrides_ook[i] = (uint32_t)0x00FB88A3;
            }
        } while ((pOverrides_ook[i++] != 0xFFFFFFFF));
    }

    //RfSetup_Hsm   //4Mbps
    rfHandle = RF_open(&rfObject, &RF_prop_hsm, (RF_RadioSetup*)&RF_cmdRadioSetup_hsm, &rfParams);
    
    // Set the frequency
    RF_cmdFs_preDef.frequency = freq_MHz;  //0x393, 915M     //0x364,  868M    //915, 903, 907, 911, 919, 923, 927
    RF_cmdFs_preDef.fractFreq = 0; //fractFreq
    RF_runCmd(rfHandle, (RF_Op*)&RF_cmdFs_preDef, RF_PriorityNormal, NULL, 0);
    
}

void  RF_tran_op (uint8_t sn8b,  uint16_t  pkg_Len,  uint8_t  *ptr)
{
    tx_currentDataEntry = (rfc_dataEntryGeneral_t*)&txDataEntryBuffer;
    pPacket = &tx_currentDataEntry->data;

    pPacket[0] = 0;
    pPacket[1] = sn8b;
    tx_currentDataEntry->length= (pkg_Len +2) ;
    memcpy( &pPacket[2],  ptr, pkg_Len );

    cmdHandle = RF_postCmd(rfHandle, (RF_Op*)&RF_cmdTxHS, RF_PriorityNormal, &tx_callback, 0);

    delta_txTrig_txOK++;
    
    if(pkg_Len< 100) wait_WLpkg_tran( 1 );
    else             wait_WLpkg_tran( 6 ); //1022-bytes, wl_pkg tran,  3.4 Mbps
}

void  RF_tran_close ()
{
    RF_close(rfHandle);
}

void tx_callback(RF_Handle h, RF_CmdHandle ch, RF_EventMask e)
{
    cur_RF_EventMask = e ;
    if(e & RF_EventLastCmdDone)
    {
        if(delta_txTrig_txOK>0)
            delta_txTrig_txOK--;
    }
}
/* HIGHSPEED RX FRAME (HSM)
 * +-------------------------------------------------------------+
 * |_LEN_|_____________PAYLOAD(sz)__________|_TIMESTAMP_|_STATUS_|
 * |     |_SERIAL_|__________DATA___________|           |        |
 * |2B   |2B      | Upto 252B               | 4B        | 1B     |
 * +-------------------------------------------------------------+
 * Note that HSM mode can transfer up to 4KB of payload but are hard-coded for a maximum of 254B in this example
#define RX_FRAME_HSM_OFFSET_LEN            0
#define RX_FRAME_HSM_OFFSET_SERIAL         2
#define RX_FRAME_HSM_OFFSET_DATA           4
#define RX_FRAME_HSM_OFFSET_TIMESTAMP(sz)  (RX_FRAME_HSM_OFFSET_SERIAL + sz)   */











void  wait_WLpkg_tran( uint8_t  N_ms )
{
    Timer_start();
            cnt_N_ms= 0;
    while( (cnt_N_ms< N_ms) && (delta_txTrig_txOK>0) ) {}
    Timer_stop();
}

void *mainThread(void *arg0)
{
    uint8_t  buf[16];
    uint8_t  curPat;

    //.............
    //other code
    //.............
    while(1) {
        usleep( GAP_500ms );
        
        //------------//------------//------------//------------//------------
        // WL_tran
        //------------//------------//------------//------------//------------
        RF_tran_init  ( curWL_freq,  curWL_dBm );
        for(curPat=0; curPat<5; curPat++) { //
            get_sensor_info ( &buf[0] ) ;
            RF_tran_op ( curPat,  16,  &buf[0] );  //2+16
        }
        RF_tran_close ( );

        //------------//------------//------------//------------//------------
        // WL_recv
        //------------//------------//------------//------------//------------
        RF_recv_init ( curWL_freq );  //1.46ms
		wait_WLpkg_recv( 5 );
		//other code
        RF_recv_close ( );
    }//---- while(1) ----//
}


#include <ti/drivers/rf/RF.h>
#include <ti/drivers/PIN.h>
#include "Board.h"
#include "RFQueue.h"
#include <smartrf_settings/smartrf_settings.h>
#include <smartrf_settings/smartrf_settings_predefined.h>

#include "cap_self.h"

/***** Defines *****/
#define NUM_DATA_ENTRIES        2   // NOTE: Only two data entries supported at the moment
#define NUM_APPENDED_BYTES      6   // -- For the HS command (6 bytes total):  packet length (2 bytes) + Timestamp (4 bytes)
                                    // -- For other Sub-1 GHz commands (6 bytes total): packet length (1 bytes) + Timestamp (4 bytes) + status (1 byte)
                                    // -- For 200 Kbps IEEE 802.15.4g commands (5 bytes total): Timestamp (4 bytes) + status (1 byte)
                                    // -- For BLE (9 bytes total), but max payload is well under the max length supported by the sub-1 phys: Timestamp (4 bytes) + status (1 byte) + RSSI (1 byte) + CRC (3 bytes)
#define ABORT_GRACEFUL          1   // Option for the RF cancel command
#define ABORT_ABRUPT            0   // Option for the RF cancel command

/***** Prototypes *****/
static void rx_callback(RF_Handle h, RF_CmdHandle ch, RF_EventMask e);

/***** Variable declarations *****/
uint16_t  payload_sz = 0;

static uint16_t* crcOk;
static int8_t* rssi;

static RF_Object rfObject;
static RF_Handle rfHandle;
static RF_CmdHandle rxCmdHndl = 0; // Handle needed to abort the RX command //rockywjj-note: must use it.
static volatile RF_RatConfigCompare ratCompareConfig;
static volatile RF_RatHandle ratHandle = RF_ALLOC_ERROR;
static volatile RF_Stat ratStatus;
static volatile uint16_t nRxPkts = 0, nMissPkts = 0, nExpPkts = 0;

#pragma DATA_ALIGN (rxDataEntryBuffer, 4);
static uint8_t rxDataEntryBuffer[RF_QUEUE_DATA_ENTRY_BUFFER_SIZE(NUM_DATA_ENTRIES,
                                                                 MAX_LENGTH,
                                                                 NUM_APPENDED_BYTES)];
static dataQueue_t rxDataQueue;

rfc_dataEntryGeneral_t* currentDataEntry;
rfc_hsRxOutput_t rxStatistics_hs; // Output structure for CMD_HS_RX
rfc_propRxOutput_t rxStatistics_prop; // Output structure for CMD_PROP_RX

void  RF_recv_init ( uint16_t  freq_MHz )
{
    RF_Params rfParams;
    RF_Params_init(&rfParams);

    if( RFQueue_defineQueue(&rxDataQueue,
                            rxDataEntryBuffer,
                            sizeof(rxDataEntryBuffer),
                            NUM_DATA_ENTRIES,
                            MAX_LENGTH + NUM_APPENDED_BYTES))  {
        //while(true);  // Failed to allocate space for all data entries
    }

    RF_RatConfigCompare_init((RF_RatConfigCompare *)&ratCompareConfig);
    //ratCompareConfig.callback = (RF_RatCallback)&rx_timeoutCb;
    ratCompareConfig.channel  = RF_RatChannelAny;

    RF_cmdPropRx.pQueue = &rxDataQueue;
    RF_cmdPropRx.pOutput = (uint8_t*)&rxStatistics_prop;
    RF_cmdPropRx.maxPktLen = MAX_LENGTH;
    RF_cmdPropRx.pktConf.bRepeatOk = 1;
    RF_cmdPropRx.pktConf.bRepeatNok = 1;
    RF_cmdPropRx.rxConf.bAutoFlushCrcErr = 1;
    RF_cmdPropRx.rxConf.bAutoFlushIgnored = 1;
    RF_cmdPropRx.rxConf.bAppendTimestamp = 1;
    RF_cmdPropRx.rxConf.bAppendStatus = 0x1,

    RF_cmdRxHS.pOutput = &rxStatistics_hs;
    RF_cmdRxHS.pQueue = &rxDataQueue;
    RF_cmdRxHS.maxPktLen = MAX_LENGTH;
    RF_cmdRxHS.pktConf.bRepeatOk = 1;
    RF_cmdRxHS.pktConf.bRepeatNok = 1;
    RF_cmdRxHS.rxConf.bAutoFlushCrcErr = 1;
    RF_cmdRxHS.rxConf.bAppendTimestamp = 1;

    //RangeExtender_Dis                             //RangeExtender_En,  868M                          //RangeExtender_En,  915M
    RF_cmdPropRadioDivSetup_fsk.txPower   = 0xA73A; //RF_cmdPropRadioDivSetup_fsk.txPower   = 0x00C6;  //RF_cmdPropRadioDivSetup_fsk.txPower   = 0x00C9;
    RF_cmdPropRadioDivSetup_lrm.txPower   = 0xA73A; //RF_cmdPropRadioDivSetup_lrm.txPower   = 0x00C6;  //RF_cmdPropRadioDivSetup_lrm.txPower   = 0x00C9;
    RF_cmdPropRadioDivSetup_sl_lr.txPower = 0xA73A; //RF_cmdPropRadioDivSetup_sl_lr.txPower = 0x00C6;  //RF_cmdPropRadioDivSetup_sl_lr.txPower = 0x00C9;
    {
        uint8_t i = 0;
        do
        {
            if ((pOverrides_fsk[i] & 0x0000FFFF) ==  0x000088A3)
            {   //RangeExtender_Dis                       //RangeExtender_En,  868M                    //RangeExtender_En,  915M  
                pOverrides_fsk[i] = (uint32_t)0x00FB88A3; //pOverrides_fsk[i] = (uint32_t)0x000188A3;  //pOverrides_fsk[i] = (uint32_t)0x000388A3;
            }
        } while ((pOverrides_fsk[i++] != 0xFFFFFFFF));

        i = 0;
        do
        {
            if ((pOverrides_lrm[i] & 0x0000FFFF) ==  0x000088A3)
            {   //RangeExtender_Dis                       //RangeExtender_En,  868M                    //RangeExtender_En,  915M  
                pOverrides_lrm[i] = (uint32_t)0x00FB88A3; //pOverrides_lrm[i] = (uint32_t)0x000188A3;  //pOverrides_lrm[i] = (uint32_t)0x000388A3;
            }
        } while ((pOverrides_lrm[i++] != 0xFFFFFFFF));

        i = 0;
        do
        {
            if ((pOverrides_sl_lr[i] & 0x0000FFFF) ==  0x000088A3)
            {   //RangeExtender_Dis                         //RangeExtender_En,  868M                    //RangeExtender_En,  915M  
                pOverrides_sl_lr[i] = (uint32_t)0x00FB88A3; //pOverrides_sl_lr[i] = (uint32_t)0x000188A3;//pOverrides_sl_lr[i] = (uint32_t)0x000388A3;
            }
        } while ((pOverrides_sl_lr[i++] != 0xFFFFFFFF));
    }
    

    //RfSetup_Hsm   //4Mbps
    rfHandle = RF_open(&rfObject, &RF_prop_hsm, (RF_RadioSetup*)&RF_cmdRadioSetup_hsm, &rfParams);
    
    // Set the frequency
    RF_cmdFs_preDef.frequency = freq_MHz;  //0x393, 915M     //0x364,  868M    //915, 903, 907, 911, 919, 923, 927
    RF_cmdFs_preDef.fractFreq = 0; //fractFreq
    RF_runCmd(rfHandle, (RF_Op*)&RF_cmdFs_preDef, RF_PriorityNormal, NULL, 0);

    // Enter RX mode and stay forever in RX
    // RfSetup_Hsm
    rxCmdHndl = RF_postCmd(rfHandle, (RF_Op*)&RF_cmdRxHS, RF_PriorityNormal, &rx_callback, RF_EventRxEntryDone);

    crcOk = &rxStatistics_hs.nRxOk;
    rssi = &rxStatistics_hs.lastRssi;
    *crcOk = 0;
    *rssi = 0;
}

void  RF_recv_close ( )
{
	(void)RF_ratDisableChannel(rfHandle, ratHandle); // Stop the RAT Compare
	ratHandle = RF_ALLOC_ERROR;
		            
	(void)RF_cancelCmd(rfHandle, rxCmdHndl, ABORT_ABRUPT); // Force abort
	(void)RF_pendCmd(rfHandle, rxCmdHndl, 0);
    RF_close(rfHandle);
}

void rx_callback(RF_Handle h, RF_CmdHandle ch, RF_EventMask e)
{
    if (e & RF_EventRxEntryDone)
    { /* Get current unhandled data entry, point to next entry */
        currentDataEntry = RFQueue_getDataEntry();
        RFQueue_nextEntry();
        {
            payload_sz = ( ((*(uint8_t*)(&currentDataEntry->data + 1)) << 8) | (*(uint8_t*)(&currentDataEntry->data    ))); //Num of [ser2B, payload]
            pktSeqNum16b  = ( ((*(uint8_t*)(&currentDataEntry->data + 2)) << 8) | (*(uint8_t*)(&currentDataEntry->data + 3))); //val of  ser2B
            CAP_pkg_rssi   = (0xFF - *rssi);     *rssi = 0;
            pkg_crcOk  =  *crcOk;            *crcOk = 0;
            memcpy( WL_CMD_58B,  (&currentDataEntry->data+4),  (payload_sz-2) );
        }
        packetReceived = true;
    }
}
uint8_t  free_air_rssi(void)
{
    uint8_t  u_rssi;
    u_rssi = 0xFF - RF_getRssi(rfHandle); //(0xFF - *rssi);     *rssi = 0;
    return  u_rssi;
}
/* HIGHSPEED RX FRAME (HSM)
 * +-------------------------------------------------------------+
 * |_LEN_|_____________PAYLOAD(sz)__________|_TIMESTAMP_|_STATUS_|
 * |     |_SERIAL_|__________DATA___________|           |        |
 * |2B   |2B      | Upto 252B               | 4B        | 1B     |
 * +-------------------------------------------------------------+
 * Note that HSM mode can transfer up to 4KB of payload but are hard-coded for a maximum of 254B in this example
#define RX_FRAME_HSM_OFFSET_LEN            0
#define RX_FRAME_HSM_OFFSET_SERIAL         2
#define RX_FRAME_HSM_OFFSET_DATA           4
#define RX_FRAME_HSM_OFFSET_TIMESTAMP(sz)  (RX_FRAME_HSM_OFFSET_SERIAL + sz)   */

// TimeStamp-4B,  UNIT-0.25us (4M)
//
// ( 256-2) byte,  0.89ms ---> 2.3 Mbps (2.283)
// ( 512-2) byte,  1.42ms ---> 2.9 Mbps (2.903)
// (1024-2) byte,  1.42ms ---> 3.4 Mbps (3.351)

  • 您好,已经跟进您的问题,这需要一些时间,谢谢。

  • 我不确定我是否完全理解您的 HSM 问题是什么。

    我采用了 rfPacketTX 和 rfPacketRX 示例(4.20 SDK 中没有 rtos 版本),并将其修改为使用 4 mbps PHY 并每 500 毫秒发送/接收 5 个长度为 300 字节的数据包。

    请看一下这个示例,看看您是否可以启动并运行它。

    如果您需要更改代码以适合您的应用程序,请这样做,如果它开始失败,您可以与我分享修改,以便我可以在这里测试它并看看发生了什么。

    当你的代码不是完整的示例时,我很难调试它。

    附上我修改后的文件。

    /*
     * Copyright (c) 2019, Texas Instruments Incorporated
     * All rights reserved.
     *
     * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
     * modification, are permitted provided that the following conditions
     * are met:
     *
     * *  Redistributions of source code must retain the above copyright
     *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
     *
     * *  Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
     *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
     *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
     *
     * *  Neither the name of Texas Instruments Incorporated nor the names of
     *    its contributors may be used to endorse or promote products derived
     *    from this software without specific prior written permission.
     *
     * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
     * AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
     * THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
     * PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR
     * CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
     * EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
     * PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
     * OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
     * WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
     * OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
     * EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
     */
    
    /***** Includes *****/
    /* Standard C Libraries */
    #include <stdlib.h>
    #include <unistd.h>
    
    /* TI Drivers */
    #include <ti/drivers/rf/RF.h>
    #include <ti/drivers/PIN.h>
    //#include <ti/drivers/pin/PINCC26XX.h>
    
    /* Driverlib Header files */
    #include DeviceFamily_constructPath(driverlib/rf_prop_mailbox.h)
    
    /* Board Header files */
    #include "Board.h"
    #include "smartrf_settings/smartrf_settings.h"
    
    #include "RFQueue.h"
    
    
    
    /***** Defines *****/
    
    /* Packet TX Configuration */
    #define PAYLOAD_LENGTH          300
    #define DATA_ENTRY_HEADER_SIZE  8               // Constant header size of a Generic Data Entry
    #define MAX_LENGTH              PAYLOAD_LENGTH  // Set the length of the data entry
    #define NUM_DATA_ENTRIES_TX     1
    #define NUM_APPENDED_BYTES_TX   0
    #define NUMBER_OF_PACKETS       5
    
    /***** Prototypes *****/
    
    /***** Variable declarations *****/
    static RF_Object rfObject;
    static RF_Handle rfHandle;
    
    /* Pin driver handle */
    static PIN_Handle ledPinHandle;
    static PIN_State ledPinState;
    
    static uint8_t *pPacket;
    
    #if defined(__TI_COMPILER_VERSION__)
    #pragma DATA_ALIGN (txDataEntryBuffer, 4);
    static uint8_t
    txDataEntryBuffer[RF_QUEUE_DATA_ENTRY_BUFFER_SIZE(NUM_DATA_ENTRIES_TX,
                                                      MAX_LENGTH,
                                                      NUM_APPENDED_BYTES_TX)];
    #elif defined(__IAR_SYSTEMS_ICC__)
    #pragma data_alignment = 4
    static uint8_t
    txDataEntryBuffer[RF_QUEUE_DATA_ENTRY_BUFFER_SIZE(NUM_DATA_ENTRIES_TX,
                                                      MAX_LENGTH,
                                                      NUM_APPENDED_BYTES_TX)];
    #elif defined(__GNUC__)
    static uint8_t
    txDataEntryBuffer[RF_QUEUE_DATA_ENTRY_BUFFER_SIZE(NUM_DATA_ENTRIES_TX,
                                                      MAX_LENGTH,
                                                      NUM_APPENDED_BYTES_TX)]
                                                      __attribute__((aligned(4)));
    #else
    #error This compiler is not supported.
    #endif
    
    static dataQueue_t dataQueue;
    static rfc_dataEntryGeneral_t* currentDataEntry;
    static uint16_t packetCounter = 0;
    
    /*
     * Application LED pin configuration table:
     *   - All LEDs board LEDs are off.
     */
    PIN_Config pinTable[] =
    {
        Board_PIN_LED1 | PIN_GPIO_OUTPUT_EN | PIN_GPIO_LOW | PIN_PUSHPULL | PIN_DRVSTR_MAX,
        PIN_TERMINATE
    };
    
    /***** Function definitions *****/
    
    void *mainThread(void *arg0)
    {
        RF_Params rfParams;
        RF_Params_init(&rfParams);
    
        /* Open LED pins */
        ledPinHandle = PIN_open(&ledPinState, pinTable);
        if (ledPinHandle == NULL)
        {
            while(1);
        }
    
        if( RFQueue_defineQueue(&dataQueue,
                                    txDataEntryBuffer,
                                    sizeof(txDataEntryBuffer),
                                    NUM_DATA_ENTRIES_TX,
                                    MAX_LENGTH + NUM_APPENDED_BYTES_TX))
        {
            /* Failed to allocate space for all data entries */
            while(true);
        }
    
        RF_cmdTxHS.pQueue = &dataQueue;
        RF_cmdTxHS.startTrigger.triggerType = TRIG_NOW;
    
        currentDataEntry = (rfc_dataEntryGeneral_t*)&txDataEntryBuffer;
        currentDataEntry->length = PAYLOAD_LENGTH;
        pPacket = &currentDataEntry->data;
    
        /* Generate the packet */
        uint16_t i;
        for (i = 1; i < PAYLOAD_LENGTH; i++)
        {
            pPacket[i] = (uint8_t)(i - 1);
        }
    
        /* Request access to the radio */
        rfHandle = RF_open(&rfObject, &RF_prop, (RF_RadioSetup*)&RF_cmdRadioSetup, &rfParams);
    
        /* Set the frequency */
        RF_postCmd(rfHandle, (RF_Op*)&RF_cmdFs, RF_PriorityNormal, NULL, 0);
    
        while(1)
        {
            while(packetCounter++ < NUMBER_OF_PACKETS)
            {
                pPacket[0] = packetCounter;
                PIN_setOutputValue(ledPinHandle, Board_PIN_LED1,1);
                RF_runCmd(rfHandle, (RF_Op*)&RF_cmdTxHS, RF_PriorityNormal, NULL, 0);
                PIN_setOutputValue(ledPinHandle, Board_PIN_LED1,0);
            }
            usleep(500000);
            packetCounter = 0;
        }
    }
    

    /*
     * Copyright (c) 2019, Texas Instruments Incorporated
     * All rights reserved.
     *
     * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
     * modification, are permitted provided that the following conditions
     * are met:
     *
     * *  Redistributions of source code must retain the above copyright
     *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
     *
     * *  Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
     *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
     *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
     *
     * *  Neither the name of Texas Instruments Incorporated nor the names of
     *    its contributors may be used to endorse or promote products derived
     *    from this software without specific prior written permission.
     *
     * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
     * AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
     * THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
     * PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR
     * CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
     * EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
     * PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
     * OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
     * WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
     * OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
     * EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
     */
    
    /***** Includes *****/
    /* Standard C Libraries */
    #include <stdlib.h>
    
    /* TI Drivers */
    #include <ti/drivers/rf/RF.h>
    #include <ti/drivers/PIN.h>
    
    /* Driverlib Header files */
    #include DeviceFamily_constructPath(driverlib/rf_prop_mailbox.h)
    
    /* Board Header files */
    #include "Board.h"
    
    /* Application Header files */
    #include "RFQueue.h"
    #include "smartrf_settings/smartrf_settings.h"
    
    /***** Defines *****/
    
    /* Packet RX Configuration */
    #define DATA_ENTRY_HEADER_SIZE  8  /* Constant header size of a Generic Data Entry */
    #define MAX_LENGTH              300 /* Max length byte the radio will accept */
    #define NUM_DATA_ENTRIES        2  /* NOTE: Only two data entries supported at the moment */
    #define NUM_APPENDED_BYTES      2  /* RF_cmdRxHS.rxConf.bIncludeLen = 1 */
    #define LENGTH_BYTE_SIZE        2
    
    
    /***** Prototypes *****/
    static void callback(RF_Handle h, RF_CmdHandle ch, RF_EventMask e);
    
    /***** Variable declarations *****/
    static RF_Object rfObject;
    static RF_Handle rfHandle;
    
    /* Pin driver handle */
    static PIN_Handle ledPinHandle;
    static PIN_State ledPinState;
    
    /* Buffer which contains all Data Entries for receiving data.
     * Pragmas are needed to make sure this buffer is 4 byte aligned (requirement from the RF Core) */
    #if defined(__TI_COMPILER_VERSION__)
    #pragma DATA_ALIGN (rxDataEntryBuffer, 4);
    static uint8_t
    rxDataEntryBuffer[RF_QUEUE_DATA_ENTRY_BUFFER_SIZE(NUM_DATA_ENTRIES,
                                                      MAX_LENGTH,
                                                      NUM_APPENDED_BYTES)];
    #elif defined(__IAR_SYSTEMS_ICC__)
    #pragma data_alignment = 4
    static uint8_t
    rxDataEntryBuffer[RF_QUEUE_DATA_ENTRY_BUFFER_SIZE(NUM_DATA_ENTRIES,
                                                      MAX_LENGTH,
                                                      NUM_APPENDED_BYTES)];
    #elif defined(__GNUC__)
    static uint8_t
    rxDataEntryBuffer[RF_QUEUE_DATA_ENTRY_BUFFER_SIZE(NUM_DATA_ENTRIES,
                                                      MAX_LENGTH,
                                                      NUM_APPENDED_BYTES)]
                                                      __attribute__((aligned(4)));
    #else
    #error This compiler is not supported.
    #endif
    
    /* Receive dataQueue for RF Core to fill in data */
    static dataQueue_t dataQueue;
    static rfc_dataEntryGeneral_t* currentDataEntry;
    static uint8_t packetLength;
    static uint8_t* packetDataPointer;
    static rfc_hsRxOutput_t rxStatistics;
    
    
    static uint8_t packet[MAX_LENGTH + NUM_APPENDED_BYTES - LENGTH_BYTE_SIZE]; /* The length info (2 bytes) is stored in a separate variable */
    
    /*
     * Application LED pin configuration table:
     *   - All LEDs board LEDs are off.
     */
    PIN_Config pinTable[] =
    {
        Board_PIN_LED2 | PIN_GPIO_OUTPUT_EN | PIN_GPIO_LOW | PIN_PUSHPULL | PIN_DRVSTR_MAX,
    	PIN_TERMINATE
    };
    
    /***** Function definitions *****/
    
    void *mainThread(void *arg0)
    {
        RF_Params rfParams;
        RF_Params_init(&rfParams);
    
        /* Open LED pins */
        ledPinHandle = PIN_open(&ledPinState, pinTable);
        if (ledPinHandle == NULL)
        {
            while(1);
        }
    
        if( RFQueue_defineQueue(&dataQueue,
                                rxDataEntryBuffer,
                                sizeof(rxDataEntryBuffer),
                                NUM_DATA_ENTRIES,
                                MAX_LENGTH + NUM_APPENDED_BYTES))
        {
            /* Failed to allocate space for all data entries */
            while(1);
        }
    
        RF_cmdRxHS.pOutput = &rxStatistics;
        RF_cmdRxHS.pQueue = &dataQueue;
        RF_cmdRxHS.rxConf.bAutoFlushCrcErr = 1;
        RF_cmdRxHS.maxPktLen = MAX_LENGTH;
        RF_cmdRxHS.pktConf.bRepeatOk = 1;
        RF_cmdRxHS.pktConf.bRepeatNok = 1;
    
        // Appended bytes
        RF_cmdRxHS.rxConf.bIncludeLen = 1;
        RF_cmdRxHS.rxConf.bIncludeCrc = 0;
        RF_cmdRxHS.rxConf.bAppendStatus = 0;
        RF_cmdRxHS.rxConf.bAppendTimestamp = 0;
    
        /* Request access to the radio */
        rfHandle = RF_open(&rfObject, &RF_prop, (RF_RadioSetup*)&RF_cmdRadioSetup, &rfParams);
    
        /* Set the frequency */
        RF_postCmd(rfHandle, (RF_Op*)&RF_cmdFs, RF_PriorityNormal, NULL, 0);
    
        RF_runCmd(rfHandle, (RF_Op*)&RF_cmdRxHS, RF_PriorityNormal, &callback, RF_EventRxEntryDone);
    
        while(1);
    }
    
    void callback(RF_Handle h, RF_CmdHandle ch, RF_EventMask e)
    {
        if (e & RF_EventRxEntryDone)
        {
            /* Toggle pin to indicate RX */
            PIN_setOutputValue(ledPinHandle, Board_PIN_LED2, !PIN_getOutputValue(Board_PIN_LED2));
    
            /* Get current unhandled data entry */
            currentDataEntry = RFQueue_getDataEntry();
    
            /* Handle the packet data, located at &currentDataEntry->data */
            packetLength      = ((*(uint8_t*)(&currentDataEntry->data + 1)) << 8) |
                                 (*(uint8_t*)(&currentDataEntry->data));
            packetDataPointer = (uint8_t*)(&currentDataEntry->data + 2);
    
            /* Copy the payload + optional status byte to the packet variable */
            memcpy(packet, packetDataPointer, (packetLength + NUM_APPENDED_BYTES - LENGTH_BYTE_SIZE));
    
            RFQueue_nextEntry();
        }
    }
    

    #include <ti/devices/DeviceFamily.h>
    #include DeviceFamily_constructPath(driverlib/rf_mailbox.h)
    #include DeviceFamily_constructPath(driverlib/rf_hs_mailbox.h)
    #include DeviceFamily_constructPath(driverlib/rf_common_cmd.h)
    #include DeviceFamily_constructPath(driverlib/rf_hs_cmd.h)
    #include <ti/drivers/rf/RF.h>
    #include DeviceFamily_constructPath(rf_patches/rf_patch_mce_hsp_4mbps.h)
    #include DeviceFamily_constructPath(rf_patches/rf_patch_rfe_hsp_4mbps.h)
    #include "smartrf_settings.h"
    
    RF_Mode RF_prop =
    {
        .rfMode = RF_MODE_PROPRIETARY_SUB_1,
        .cpePatchFxn =  0,
        .mcePatchFxn =  &rf_patch_mce_hsp_4mbps,
        .rfePatchFxn =  &rf_patch_rfe_hsp_4mbps,
    };
    
    // Overrides for CMD_RADIO_SETUP
    uint32_t shapeovr[] = {0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x12010000, 0x72685C43, 0x8986817A};
    
    uint32_t pOverrides[] =
    {
        MCE_RFE_OVERRIDE(1,0,0,1,0,0),
        ADI_HALFREG_OVERRIDE(0,61,0xF,0x0),
        ADI_REG_OVERRIDE(1,4,0x9F),
        ADI_HALFREG_OVERRIDE(1,7,0x4,0x4),
        HW_REG_OVERRIDE(0x4038,0x003A),
        HW_REG_OVERRIDE(0x4020,0x7F00),
        HW_REG_OVERRIDE(0x4064,0x0040),
        0x000604A3,
        0xB1070503,
        0x05330523,
        0x0A480583,
        0x7AB80603,
        0x00108463,
        0x02010403,
        0x04B00243,
        0x00038883,
        0xC0040031,
        (uint32_t) &shapeovr[0],
        0xC0040021,
        (uint32_t) (0x00000035),
        0x000388A3,
        HW_REG_OVERRIDE(0x50B4,0x6666),
        HW_REG_OVERRIDE(0x50B8,0x000C),
        (uint32_t)0xFFFFFFFF,
    };
    
    // CMD_RADIO_SETUP
    rfc_CMD_RADIO_SETUP_t RF_cmdRadioSetup =
    {
        .commandNo = CMD_RADIO_SETUP,
        .status = 0x0000,
        .pNextOp = 0x00000000,
        .startTime = 0x00000000,
        .startTrigger.triggerType = 0x0,
        .startTrigger.bEnaCmd = 0x0,
        .startTrigger.triggerNo = 0x0,
        .startTrigger.pastTrig = 0x0,
        .condition.rule = 0x1,
        .condition.nSkip = 0x0,
        .mode = 0x05,
        .loDivider = 5,
        .config.frontEndMode = 0x0,
        .config.biasMode = 0x1,
        .config.bNoFsPowerUp = 0,
        .txPower = 0xA63F,
        .pRegOverride = pOverrides,
    };
    
    // CMD_FS
    rfc_CMD_FS_t RF_cmdFs =
    {
        .commandNo = 0x0803,
        .status = 0x0000,
        .pNextOp = 0, // INSERT APPLICABLE POINTER: (uint8_t*)&xxx
        .startTime = 0x00000000,
        .startTrigger.triggerType = 0x0,
        .startTrigger.bEnaCmd = 0x0,
        .startTrigger.triggerNo = 0x0,
        .startTrigger.pastTrig = 0x0,
        .condition.rule = 0x1,
        .condition.nSkip = 0x0,
        .frequency = 0x0364,
        .fractFreq = 0x0000,
        .synthConf.bTxMode = 0x0,
        .synthConf.refFreq = 0x0,
        .__dummy0 = 0x00,
        .__dummy1 = 0x00,
        .__dummy2 = 0x00,
        .__dummy3 = 0x0000,
    };
    
    // CMD_TX_HS
    rfc_CMD_HS_TX_t RF_cmdTxHS =
    {
        .commandNo = 0x3841,
        .status = 0x0000,
        .pNextOp = 0x00000000,
        .startTime = 0x00000000,
        .startTrigger.triggerType = 0x0,
        .startTrigger.bEnaCmd = 0x0,
        .startTrigger.triggerNo = 0x0,
        .startTrigger.pastTrig = 0x0,
        .condition.rule = 0x1,
        .condition.nSkip = 0x0,
        .pktConf.bFsOff = 0x0,
        .pktConf.bUseCrc = 0x1,
        .pktConf.bVarLen = 0x1,
        .pQueue = 0,
    };
    
    // CMD_RX_HS
    rfc_CMD_HS_RX_t RF_cmdRxHS =
    {
        .commandNo = CMD_HS_RX,
        .status = 0x0000,
        .pNextOp = 0x00000000,
        .startTime = 0x00000000,
        .startTrigger.triggerType = 0x0,
        .startTrigger.bEnaCmd = 0x0,
        .startTrigger.triggerNo = 0x0,
        .startTrigger.pastTrig = 0x0,
        .condition.rule = 0x1,
        .condition.nSkip = 0x0,
        .pktConf.bFsOff = 0,
        .pktConf.bUseCrc = 1,
        .pktConf.bVarLen = 1,
        .pktConf.bRepeatOk = 0,
        .pktConf.bRepeatNok = 0,
        .pktConf.addressMode = 0,
        .rxConf.bAutoFlushCrcErr = 0,
        .rxConf.bIncludeLen = 1,
        .rxConf.bIncludeCrc = 0,
        .rxConf.bAppendStatus = 0,
        .rxConf.bAppendTimestamp = 0,
        .maxPktLen = 0,
        .address0 = 0,
        .address1 = 0,
        .__dummy0 = 0,
        .endTrigger.triggerType = 1,
        .endTrigger.bEnaCmd = 0,
        .endTrigger.triggerNo = 0,
        .endTrigger.pastTrig = 0,
        .endTime = 0,
        .pQueue = 0,
        .pOutput = 0,
    };