Part Number: CC1310
1、CC1310一共支持多少种协议栈?除过已知的15.4 stack和WSN,这二者已知晓其特点和介绍。其他协议栈的信息和特点麻烦解答下。
2、我们目前应用是:主机用CC1310芯片,外接电源供电。从机用CC1310芯片,有30-60个节点,使用电池供电,低功耗使用,15min采集发送一次数据。主机可以对从机进行OTA。我想请教下,在这种使用场景下,哪种协议栈使用比较合适?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: CC1310
1、CC1310一共支持多少种协议栈?除过已知的15.4 stack和WSN,这二者已知晓其特点和介绍。其他协议栈的信息和特点麻烦解答下。
2、我们目前应用是:主机用CC1310芯片,外接电源供电。从机用CC1310芯片,有30-60个节点,使用电池供电,低功耗使用,15min采集发送一次数据。主机可以对从机进行OTA。我想请教下,在这种使用场景下,哪种协议栈使用比较合适?

15.4 stack 建议使用这个
这里是OAD的training,希望对你会有帮助
1、CC1310一共支持多少种协议栈?除过已知的15.4 stack和WSN,这二者已知晓其特点和介绍。其他协议栈的信息和特点麻烦解答下。
http://training.eeworld.com.cn/TI/video/9071
CC1310可以支持 wM-Bus、6LoWPAN、Sigfox、 以及TI的1G以下协议栈。 wM-Bus是无线Meter-Bus的简称, M-Bus是一种专门为消耗测量仪器和技术器传送信息的数据总线设计的。 M-Bus在建筑物和工业能源消耗数据采集有多方面的应用。 wM-Bus是无线M-Bus的标准, 也就是EN13757-42005标准。 它规定了水表、燃气表、 热量表和电表之间的通信。 适用于智能仪表或先进抄表技术设施的应用, 目前正广泛地被欧洲市场所接受。 以前wM-Bus只是在868兆赫兹频段中工作, 这个频段的特点是在射频覆盖范围和天线尺寸之间有一个比较好的平衡。 最近,两个新的频段, 169兆赫兹和433兆赫兹也被添加到了wM-Bus规范之中, 因此,引入了具有更高链路预算的窄带解决方案, 也比868兆赫兹的解决方案有更高的射频覆盖范围。 TI则可以提供硬件开发支持和软件参考支持。 6LoWPAN全称是IPv6 Over Low Power Wireless Personal Area Networks, 是一种低功耗的无线网状网络, 其中每一个节点都有自己的IPv6地址, 允许其使用开放标准直接连接到互联网。 Contiki是一个开源的操作系统,及网站上有基于Contiki的开源6LoWPAN协议栈可供下载。 SIGFOX是低功耗网络技术, 由法国Sigfox公司定义和所有。 采用超窄带技术, 使网络设备同时具有低功耗和长距离的特点。 用户可以开发Sigfox的硬件 并申请获取Sigfox的软件支持。 TI自定义1G以下软件方案有两种。 一种是TI 15.4-Stack,一种是Easylink。 我们接下来一起看一下这两种软件的解决方案。