Part Number: CC1312R
TI大神好:
1312 OAD例程
使用一个1312做coprocessor ,在linux 上启动collector,这样sensor节点无法连接到collector上.无法做OAD
我怀疑是射频配置问题,因为我是将1352生成的433射频配置同步到sensor和collector上,参考上一个帖子:
那么用1312做coprocessor 的时候是否需要修改射频参数?应该如何修改?我尝试了用1352的coprocessor ,但是这个例程中似乎无法配置433
SDK版本:simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_02_23
linux版本:ti154stack_linux_x64_4_40_00_03
另外,我尝试使用一块1310作为coprocessor 来测试OAD例程,这种情况下sensor是可以连接上来的,但是发送OAD命令(使用V命令),sensor没有响应.
麻烦确认一下,谢谢