This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC112X与CC1200

Other Parts Discussed in Thread: CC1200, CC1120

想问下CC112X与CC1200一个是窄带,一个是宽带。想问下窄带和宽带是指什么?

  • 窄带和宽带主要是带宽上的区别

    窄带系统被定义为具有低于 25 kHz 的带宽,由于低带内接收噪声(窄 接收滤波器可清除大多数噪声),因此可提供出色的链路预算。 通常使用 12.5 kHz 通道间隔以及 10 kHz 接收带宽。

    CC1200 和 CC1120 器件都是高性能收发器系列产品。 CC1120 器件多针对窄带应用进行了优化,而 CC1200 器件则针对宽带应用进行了优化,但是它也能够有效涵盖低至 12.5kHz 信道的窄带应用。

  • 同意楼上。

    小补充:

    主要窄带还表现在接收机带宽。越窄,通道选择性越强,抗干扰能力越大。

    BR. AZ

  • 再补充一点,窄带对晶振频率精度要求比较高,而宽带对晶振精度要求则相对松一些。

    楼主要做什么应用?传什么数据?数据率要求不高就不必用 CC1200 了。