想问下CC112X与CC1200一个是窄带,一个是宽带。想问下窄带和宽带是指什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
窄带和宽带主要是带宽上的区别
窄带系统被定义为具有低于 25 kHz 的带宽,由于低带内接收噪声(窄 接收滤波器可清除大多数噪声),因此可提供出色的链路预算。 通常使用 12.5 kHz 通道间隔以及 10 kHz 接收带宽。
CC1200 和 CC1120 器件都是高性能收发器系列产品。 CC1120 器件多针对窄带应用进行了优化,而 CC1200 器件则针对宽带应用进行了优化,但是它也能够有效涵盖低至 12.5kHz 信道的窄带应用。
同意楼上。
小补充:
主要窄带还表现在接收机带宽。越窄,通道选择性越强,抗干扰能力越大。
BR. AZ
再补充一点,窄带对晶振频率精度要求比较高,而宽带对晶振精度要求则相对松一些。
楼主要做什么应用?传什么数据?数据率要求不高就不必用 CC1200 了。