看到网上很多讲解z-stack2006的帖子,但是ZStack-CC2530-2.3.0-1.4.0是2007协议的,里面的串口部分采用的是DMA方式,可是没有具体 的说明资料,遇到的问题如下:当向串口写入数据时,使用DMA方式,先将数据写入一个缓冲区,然后开启DMA,自动将数据写入U0DBUF中,但是,数据写入时,是一个字节,一个自己的写,那么如何判断写如U0DBUF中的数据已经成功发送到PC呢,协议里面并没有说明啊,还有,协议栈里从串口接收数据是不是没有实现呢,串口中断方式的实现也没有给出代码,这个是不是需要用户自己完善呢,
还有就是,路由器发送数据,协调器可以收到,但是断电后,再就无法加入网络了,同样的距离,如何解决这个问题呢,难道接收数据的灵敏度比加入网络请求的灵敏度要高一些吗,请专家给小弟指导一下,不胜感激