Part Number: LP-CC1311P3
Hi 您好
CC1311 RF有3个问题请教
1.RF要如何换channel呢?
例如:一开始channel 0 = 868MHz 每200kHz为1channel ,所以channel 1 = 868.2MHz
CMD_FS设定为起始频设868MHz,之后要如何换channel 呢?
2.RF要如何换TX power呢?
txpower的 IB, GC, boost, tempCoeff,这4个参数要如何调整呢?
我想要tx功率为8.5dBm : IB, GC, boost, tempCoeff 这4个参数要怎么去调整?
例如:范例里 -11dBm => 2, 3, 0, 7 这4个值是怎出来的?
我要调到5.4dBm 这4个值要如何来调整?
3.CC1311进入standby mode: Power_sleep(PowerCC26XX_STANDBY); 要如何使用RCOSC_LF来唤醒呢?