LP-CC1311P3: CC1311 RF功率问题、频率如何换channel 以及standby如何唤醒

Part Number: LP-CC1311P3

Hi 您好

      CC1311 RF有3个问题请教

      1.RF要如何换channel呢?

          例如:一开始channel 0 = 868MHz 每200kHz为1channel ,所以channel 1 = 868.2MHz

                    CMD_FS设定为起始频设868MHz,之后要如何换channel 呢?

     2.RF要如何换TX power呢?

        txpower的 IB, GC, boost, tempCoeff,这4个参数要如何调整呢?

        我想要tx功率为8.5dBm : IB, GC, boost, tempCoeff 这4个参数要怎么去调整?

        例如:范例里 -11dBm => 2, 3, 0, 7 这4个值是怎出来的?

        我要调到5.4dBm 这4个值要如何来调整?

    3.CC1311进入standby mode: Power_sleep(PowerCC26XX_STANDBY); 要如何使用RCOSC_LF来唤醒呢?