• CC1310收发868Mhz,连续稳定传输大量数据,速率可以到稳定到700Kbps以上吗。如何配置参数合适

    Other Parts Discussed in Thread: CC1310

    CC1310收发868Mhz,连续稳定传输大量数据,速率可以到稳定到700Kbps以上吗。如何配置参数合适,感谢!

  • CC1310仿照EasyLink的demo,接收发送切换失败问题。

    Other Parts Discussed in Thread: CC1310

    CC1310仿照EasyLink的收发,开启接收1ms,接着24ms发送,再切换为接收1ms,接着24ms发送是否能实现。每次发送209字节,射频配置速率为700Kbps。

    我这边的现象是发送能发出去,接收进不到rx_receive()中,是否是EasyLink_abort()没有成功。求解答。

  • 请教TI工程师CC1310F128(RGZ)可以和CC1312R(RGZ)的电路通用吗

    Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, CC1310

    请教TI工程师CC1310F128(RGZ)可以和CC1312R(RGZ)的电路通用吗,

    我 看了管脚一致,配置一致,请问有什么注意事项。感谢。

  • 关于cc1310通过修改adcbuf例程实现多通道采样的问题

    目的是实现7个通道采样,但是第一次循环的时候就卡在了下面代码中最后一个while(1)的地方,请问有人清楚是什么原因吗?

       ADCBuf_Params_init(&adcBufParams);
           adcBufParams.callbackFxn = adcBufCallback;
           adcBufParams.recurrenceMode = ADCBuf_RECURRENCE_MODE_CONTINUOUS;
           adcBufParams.returnMode = ADCBuf_RETURN_M…

  • CC1310批量生产的问题

    Other Parts Discussed in Thread: CC1310

    相信大家在做产品量产的时候,都会面临一个设备烧录固件的问题。最近我们需要量产一批CC1310的设备,目前遇到了生产上的问题。请各位有经验的人员能够告知相关的事宜。一下列出几点:

    1.有没有什么工具或者软件可以做到一拖多下载,由于下载的量大,一个一个烧固件太麻烦了!

    2.这次生产的固件分了批次,每个批次之间除了PANID和Channel不一样之外,其他的都是相同的。有没有什么工具,或者脚本可以通过修改这两个变量,编译不同的固件…

  • IAR工程迁移问题

    在别人电脑上安装了同一版本的IAR开发环境,然后把我工程发给他,出现了如下报错,请问如何解决?

  • CC1310 5*5存在严重bug,根本不可使用。

    我在使用CC1310 5*5的模块进行软复位的测试时,出现了严重的bug。

    保证程序没有问题的情况下,在LaunchPad上进行软复位的使用没有问题,

    但是我在5*5板子上调用软复位不能够进行复位,会卡死。

    这个是芯片的严重bug,请Ti的人员证明一下,是否能够解决这个bug.

     

    由于时间紧迫,请TI工作人员尽快帮忙证明一下。并一起讨论一下解决方案。时间真的不多了。

  • CC1310的RTOS中如何配置heap,以便使用malloc()和free()

    Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

    在.cfg中如何配置,以便使用malloc()和free();采用哪种方式

    第一种:

    var BIOS = xdc.useModule('ti.sysbios.BIOS');

    BIOS.heapSize = 4096;
    BIOS.heapSection = "systemHeap";


    /* Create a heap using HeapBuf */
    var heapBufParams…

  • CC1310的SysCtrlSystemReset()复位失败

    Other Parts Discussed in Thread: CC1310

    在调用CC1310的SysCtrlSystemReset()函数后,程序服务失败,并不能进入boot程序。调用HapiResetDevice()也一样,有什么办法能成功复位吗?

  • TI的RTOS的延时函数sleep()或Task_Sleep()不精准

    Other Parts Discussed in Thread: CC1310

    我在CC1310的Task使用RTOS的sleep()作为延时时,发现其很不精准,使用clock也不精准,那在RTOS中有什么比较精准的延时函数吗,此函数能实现Task切换与唤醒。

  • 关于CC1310浮点数运算,以及传输和打印问题

    Other Parts Discussed in Thread: CC1310

    我在使用CC1310基于TI 15.4-stack协议进行通信,使用CCS导入了collector和Sensor的例程,在sensor端加入了读取外部温度数据的功能。
    问题1: 现在温度数据是读取到了,我使用的是System_printf(),但是只能够打印出整数部分,小数部分打印不出来。ccs中有没有支持float的选项,如果有请详细告知。
    问题2 :在传输数据时,我该用什么样的类型写到要传输的结构体中。例如:int16_t…

  • cc1310 串口发射引起串口通信模块失败

    我的工程有3个任务,射频收发任务,串口发射任务,串口接收任务,任务优先级分别为4,3,2,空闲任务清看门狗,当接到无线数据,则给到串口发射,再频繁无线接收,串口发射后,串口无法发射数据,但无限仍在接收。说明系统没死机,但串口发射出问题,并且串口接收,也无法接收到数据。串口的配置为阻塞式读写。请问以上问题,有什么解决办法?

  • CC1310LaunchPad怎么将I2C口变为普通的IO口使用

    Other Parts Discussed in Thread: CC1310

    最近在学习CC1310LaunchPad的TI15.4stack,其中的Collector和sensor部分的例程。遇到了问题,请各位大神帮忙看看。

    1.在sensor中,我想要使用IOID_4口,但是该口默认是I2C0的SCL引脚。程序中也没有找到有关于I2C初始化的地方。但是就是控制不了这个引脚,一直是处于高电平的状态。我想知道怎么将这个引脚转变为普通的IO引脚,能拉高拉低。

    2.在CCS中的怎么支持浮点型运算,目前在CC1310…

  • IAR工程问题

    重新安装了IAR FOR ARM 版本,但是再打开以前的工程是这个界面,这是怎么回事?

  • RE: 使用CC1310Launch Pad的SPI,调用SPI_transfer()成功后无返回数值。

    不好意思!没有收到回复提示以为还没有人问答。检查了slave的地址,没有问题。frame format中除了配置极性的选择,还有什么是需要注意的?下面这个文件是我用逻辑分析仪采集了波形。与MAX31865的芯片手册中的波形,看起来也没有太大的问题。这个问题卡了我好久,现在没有解决思路了。CC1310与SPI接口.xlsx

    还有MAX31865的芯片手册

    MAX31865_cn.pdf

  • 使用CC1310Launch Pad的SPI,调用SPI_transfer()成功后无返回数值。

    Other Parts Discussed in Thread: CC1310

    最近在学习cc1310Launch Pad的SPI功能,导入SDK中的SPImaster的例子,发现两块CC1310板卡之间可以相互通信。

    问题: 但使用CC1310读取其他的支持SPI的器件(这里使用MAX31865芯片读取温度值)在发送成功的情况下收不到芯片发回来的数据。

    目前查看设置都没有什么问题,我想请问一下在使用SPI读取外部器件时,需要特别注意哪些问题?我使用CCS建立的工程。目前找不到是什么原因造成的,能提供点思路吗…

  • CC1310的中断向量

    Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC2640R2F

    我在使用CC1310时,没有使用OAD_BOOT时,通过HwiP_construct()可以配置中断函数,但当使用boot后,应用程序APP调用HwiP_construct()就配置不了中断函数了,直接使用IntRegister()又会出现程序崩溃的情况,请问一下需要如何配置?以下是使用boot后的APP的cmd配置:

    /*
    * ======== CC1310_LAUNCHXL.cmd =====…

  • CC1310 UART Echo例程出现程序不运行的现象!

    工具使用的是IAR,创建工程,导入TI-RTOS Examples中的UART Echo的例程。

    问题:

    1.在Debug模式下,在任务中设置断点,程序可以进入到echoFxn()任务中,在串口助手中也能打印调试信息

    2.在运行模式下,程序则不进入echoFxn()任务中,串口助手没有任何调试信息。请问是什么原因?

    以下为例程代码:主程序中点亮了一个灯,echoFxn()任务中去灭这个灯,这样更方便观察

    请各位大佬帮忙解答,万分感谢!

    /*
    * ======== echoFxn ========

  • CC1310 如何使用printf打印调试信息问题

    Other Parts Discussed in Thread: CC1310

    小弟最近刚刚学CC1310 LaunchPad这块板子,还有很多不清楚的想请教各位大神,主要有以下两个问题

    1.请问下该怎么实现printf 打印调试信息,应该要用哪个例子。我现在用的UART Echo的例子,使用printf,没有输出调试信息。

    2.板卡上的跳线帽的作用,拆掉跳线帽代表什么意思?

  • CC1310晶振校准

    Other Parts Discussed in Thread: CC1310

    请问一下,CC1310的RF晶振频率如何校准,在easylink中调用哪个接口可以校准?

  • CC1310的cmd文档

    Other Parts Discussed in Thread: CC1310

    我写了一个CC1310的bootloader,测试成功,然后需要在应用中修改CC1310的FLASH cmd文件中的FLASH配置,但修改后造成编译错误(不修改则OK)。那么在CCS中还需要如何配置

  • CC1310 内部FLASH保护

    Other Parts Discussed in Thread: CC1310

    CC1310如何设置,能防止内部FLASH中的代码被他人拷贝?

  • RE: TI_RTOS的相同优先级任务数量是多少,优先级数值越大优先级越低还是越高?

    TI_RTOS中如何查询任务堆栈的使用情况,我采用的是Task_stat()获取,但感觉获取的内容不准确,used是如何计算得到的,例如

  • TI_RTOS的相同优先级任务数量是多少,优先级数值越大优先级越低还是越高?

    TI_RTOS的相同优先级下是否可支持多个任务,多任务是如何切换,优先级的数值越大优先级越高还是越低?

  • CC1310 双引脚同时中断问题

    Other Parts Discussed in Thread: CC1310

    我同时使用了两个中断引脚,均映射到同一个中断回调函数,但是产生了一次中断就不再响应切换了,这样做存在问题吗?我想知道两个引脚同时产生中断时,CC1310的中断系统是如何处理到来的多个中断的?

    #define  SEL_PIN_A   IOID_25 
    #define  SEL_PIN_B   IOID_26
    
    /* Shutdown Button pin table */
    PIN_Config ButtonTableShutdown…
1 2 3 4 5 »