如下图,第三个为我wifi模块,已经连接上了,也可以进行TCP数据传输。
但是连接上手机WIFI热点后,一直在获取设备信息?
该如何设置?求教!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如下图,第三个为我wifi模块,已经连接上了,也可以进行TCP数据传输。
但是连接上手机WIFI热点后,一直在获取设备信息?
该如何设置?求教!!
1. 你的CC3000是用的DHCP还是静态IP
2. 如果是DHCP, 正常来说在热点那里应该会显示unkown, 因为CC3000没有在DHCP里面带设备信息。你看到的现象应该不算是一个问题,不会影响使用。
你可以换个路由器试试看。
谢谢 Yonghua Pan
我是用的是静态IP,使用DHCP的话,返回为
IP : 0.0.0.0
子网掩码: 168.8.0.20
网关: 168.8.0.20
DNSServer:168.8.0.20
连接上的WIFI热点的网关为 192.168.43.1 不符
不知道是什么原因,所以使用静态IP.