之前执行image programing,这样启动之后就自动执行adc例程,red led闪烁 sampling,下了一个Heperterminal,有连接显示,但无读数,试了几次,决定拆下外围电路再重新检测。
之后重启也不执行了,之后又擦写几次,无果。
现在用OOB例程写入,显示和操作没问题。是不是说明板子本身没问题呢?
求解。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
adc例程怎么写到板子flash里呢?我看有两种方法,
1.添加user files,这个在GUI界面里加入了,然后再program,应该就能写入flash,貌似没用。
2.Image programming,在我之前试验的时候写成功了,应该是进行了128次的采样,但是一直在终端窗口没看到数据,只有上面图片中的简单信息。
之后不知为什么,好像再也下载不进去image了(Uniflash显示已经“downloading Gang Image",但是重启后并没有执行的现象),list File System 也没显示有“adc”例程的影子。
然后想看看flash里面有什么,做List File System,反馈如下:
这个是什么意思?
仿真状态是怎么做?---仿真状态就是可以不用Uniflash下载到CC3200的SPIFlash中,而是直接通过编译器CCS、IAR进行在线debug,这样程序是下载到CC3200的RAM中执行的,掉电不保存程序,但是在线Debug可以让你更快的定位问题。
从图片上看应该是程序下载到了RAM里面去了,你打开串口调试助手就会看到有信息打印出现,通过信息提示输入串口命令就可以使用ADC了,串口的波特率为115200,如果你没修过的。现在程序卡在等待串口输入命令给CC3200。