大家好,
我们一款小批量生产的板子,也就100多块的量,上面的CC3200芯片经常坏掉,前前后后坏了10多片了。
症状是:
VDD_ANA(Pin 38) = 0V
VDD_DIG1(Pin 9) = 0V
DCDC_PA_SW(Pin 40) = 0V
一般是由于手触摸PCB上的器件后损坏的,也有使用过程中自己就坏了的。电路完全照搬CC3200 Launchpad核心部分,只是加了屏幕显示。
但是同样经常用手触摸CC3200 Launchpad开发板,也没有发生芯片损坏的情况,请问这可能是由于什么原因造成的,电路设计有哪些需要注意的部分?
谢谢!