ti的工程师你们好
我最近在做iosAPP和CC3200的交互,我按照官网的demo写发现firstTimeConfig时是能连上CC3200的,但是连完之后得不到传给我的device数据,而且有时候我传路由器信息给CC3200时,CC3200也收不到我传的数据,有时候就很顺利,请问有什么方法可以解决还是我用的方法错了?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
ti的工程师你们好
我最近在做iosAPP和CC3200的交互,我按照官网的demo写发现firstTimeConfig时是能连上CC3200的,但是连完之后得不到传给我的device数据,而且有时候我传路由器信息给CC3200时,CC3200也收不到我传的数据,有时候就很顺利,请问有什么方法可以解决还是我用的方法错了?
下载链接请参考,
http://www.ti.com.cn/tool/cn/wifistarterpro
| 器件型号 | 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 | 通知我 | 状态 |
WIFI-STARTER-PRO-ANDROID:
|
ACTIVE | ||
WIFI-STARTER-PRO-IOS:
|
ACTIVE | ||
WIFI-STARTER-PRO-ANDROID-SOURCE:
|
ACTIVE | ||
WIFI-STARTER-PRO-IOS-SOURCE:
|
ACTIVE |
SimpleLink™ Wi-Fi® Starter Pro 移动应用是一款用于配置 SimpleLink 的新型移动应用程序。该应用与嵌入式配置库和在设备端运行的示例一同提供(可在 SDKhttp://www.ti.com.cn/tool/cn/cc3100sdk 和 http://www.ti.com.cn/tool/cn/cc3200sdk 下找到)。如需使用 SimpleLink Wi-Fi 产品进行 Wi-Fi 配置,TI 建议使用新配置版本。它可以协同反馈和备用选项实现高级 AP 模式配置,确保成功完成处理。客户可以使用嵌入式库和移动库来集成其最终产品。
1.可能和手机IOS的操作系统有关系,已经和连接配置的路由器、AP的内部支持的协议也有关系(mDNS协议)
2.CC3200的Smartconfig兼容性也会影响你的测试及开发,不过TI的最新一代CC3220芯片在硬件和软件部分做了大量的改进,预计明年就会量产CC3220芯片,请关注TI的官方信息。