This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于ios cc3200AP配置时的问题

Other Parts Discussed in Thread: CC3200

ti的工程师你们好

我最近在做iosAPP和CC3200的交互,我按照官网的demo写发现firstTimeConfig时是能连上CC3200的,但是连完之后得不到传给我的device数据,而且有时候我传路由器信息给CC3200时,CC3200也收不到我传的数据,有时候就很顺利,请问有什么方法可以解决还是我用的方法错了?

  •   你好,我也是ios工程师,现在在做CC3200的交互,但是还没有成功连接到CC3200,能不能给我发一下demo参考一下,谢谢。

  • 下载链接请参考,

    http://www.ti.com.cn/tool/cn/wifistarterpro

    SimpleLink Wi-Fi Starter Pro

    器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 通知我 状态

    WIFI-STARTER-PRO-ANDROID:
    SimpleLink Wi-Fi Starter Pro for Andriod - Get it on Google Play

    ACTIVE

    WIFI-STARTER-PRO-IOS:
    SimpleLink Wi-Fi Starter Pro for iOS - Download on the App Store

    ACTIVE

    WIFI-STARTER-PRO-ANDROID-SOURCE:
    Source Code of SimpleLink Wi-Fi Starter Pro for Android - Windows, Linux, Mac

    ACTIVE

    WIFI-STARTER-PRO-IOS-SOURCE:
    Source Code of SimpleLink Wi-Fi Starter Pro for iOS - Mac

    ACTIVE
    描述

    SimpleLink™ Wi-Fi® Starter Pro 移动应用是一款用于配置 SimpleLink 的新型移动应用程序。该应用与嵌入式配置库和在设备端运行的示例一同提供(可在 SDKhttp://www.ti.com.cn/tool/cn/cc3100sdk 和 http://www.ti.com.cn/tool/cn/cc3200sdk 下找到)。如需使用 SimpleLink Wi-Fi 产品进行 Wi-Fi 配置,TI 建议使用新配置版本。它可以协同反馈和备用选项实现高级 AP 模式配置,确保成功完成处理。客户可以使用嵌入式库和移动库来集成其最终产品。

  • 我用的就是根据官网下下载的demo来用到自己的app里面

  • HI TERRY

    我现在就用的是官方最新的demo,但是还是存在着很大的连接不上的问题和连接上之后无法返回信息的问题,还有个问题就是我们用iPhone6及以上测试的时候比5S效果要好很多,请问下这有原因吗

  • 1.可能和手机IOS的操作系统有关系,已经和连接配置的路由器、AP的内部支持的协议也有关系(mDNS协议)

    2.CC3200的Smartconfig兼容性也会影响你的测试及开发,不过TI的最新一代CC3220芯片在硬件和软件部分做了大量的改进,预计明年就会量产CC3220芯片,请关注TI的官方信息。

  • 我觉得应该不是后两者的问题,跟操作系统有关是有可能的,但是5S的操作系统比6的更新,现在根据demo测试发现,6的话AP连上之后是能返回数据的,但是5S连上之后demo里面的那个 NSNetServiceBrowserDelegate,NSNetServiceDelegate这两个协议方法一个都不会执行,所以就不能返回数据了,请问这是什么原因呢?