1、使用芯片型号:CC3200 SimpleLink™ Wi-Fi®
2、外设:MT9D111摄像头、音频codecTLV320AIC3254、PMU和其它 外设
3、问题:在使用MT9D111摄像头条件下,怎么实现从LPDS或HIB唤醒
问题详述:在LPDS和HIB休眠模式下,只有下面这些IO可以唤醒MCU:
| GPIO_02 | 57 |
| GPIO_04 | 59 |
| GPIO_11 | 2 |
| GPIO_13 | 4 |
| GPIO_17 | 8 |
| GPIO_24 | 17 |
但这些IO中,pin 2、4、8、59被外设camera接口占用,pin17被I2C占用、pin57用于红外唤醒,现在需要另外一IO用于按键唤醒(考虑红外唤醒失效的情况下使用),但能唤醒的IO大部分被摄像头外设占用,无法实现在LPDS和HIB休眠模式下唤醒,请问有无解决方案?
谢谢!