您好!最近在基于wl1837mod进行新的产品的开发,在配置时有些疑问
1. txpower设置和读取
1) calibrator
(这条命令看上去是调整每个信道对应的最大功率的吧?感觉应该不是设置功率的,应该是校准基准值的)
dev <devname> wl18xx_plt set_tx_power <output_power> <level> <band> <channel_number> <primary_channel_location> <antenna> <non_serving_channel> <channel_limitation> <internal> <gain_calculation_mode> <analog_gain_control_id> <post_dpd_gain>
2) iw命令
dev <devname> set txpower <auto|fixed|limit> [<tx power in mBm>]
phy <phyname> set txpower <auto|fixed|limit> [<tx power in mBm>]
问题:能够通过这些方式设置,但是如何读取当前值?没有找到get方法,如何确认当前设置是成功的?还有就是设置的参数说明有没有详细介绍?
2. 天线tx_chainsmask和rx_chainsmask设置
1) calibrator
dev <devname> wl18xx_plt set_antenna_mode_24G <mac_prim_rx_chain> <mac_prim_tx_chain> <mac_rx_chain1_en> <mac_rx_chain2_en> <mac_tx_chain1_en> <mac_tx_chain2_en>
dev <devname> wl18xx_plt set_antenna_mode_5G <mac_prim_rx_chain> <mac_rx_chain1_en> <mac_rx_chain2_en> <mac_tx_chain1_en>
问题:WL1837Mode应该是支持2x2的天线的,找到上面的命令,确认是这个命令来进行天线的设置吗?
仅分析2.4G的设置参数(我下面的四种配置说法是对的吗?):
calibrator wlan0 wl18xx_plt set_antenna_mode_24G 2 2 0 1 0 1 //一发一收
calibrator wlan0 wl18xx_plt set_antenna_mode_24G 2 2 0 1 1 1 //一发二收
calibrator wlan0 wl18xx_plt set_antenna_mode_24G 2 2 1 1 0 1 //二发一收
calibrator wlan0 wl18xx_plt set_antenna_mode_24G 2 2 1 1 1 1 //二发二收
3. 速率配置完全采用hostapd的配置来进行吗?能否有一些较为具体的速率配置介绍,目前我们是根据hostapd进行研究,最好能提供一些详细的设置样例:
这个部分最好能包括:
1) 11b/11g/11bg/11n/11bgn之间的切换方式
2) HT20/HT40+/HT40-切换
3) 各个速率之间的切换设置
谢谢!