This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

wl1837mod配置问题

Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

您好!最近在基于wl1837mod进行新的产品的开发,在配置时有些疑问
1. txpower设置和读取
    1) calibrator
        (这条命令看上去是调整每个信道对应的最大功率的吧?感觉应该不是设置功率的,应该是校准基准值的)
        dev <devname> wl18xx_plt set_tx_power <output_power> <level> <band> <channel_number> <primary_channel_location> <antenna> <non_serving_channel> <channel_limitation> <internal> <gain_calculation_mode> <analog_gain_control_id> <post_dpd_gain>
    2) iw命令
        dev <devname> set txpower <auto|fixed|limit> [<tx power in mBm>]
        phy <phyname> set txpower <auto|fixed|limit> [<tx power in mBm>]
问题:能够通过这些方式设置,但是如何读取当前值?没有找到get方法,如何确认当前设置是成功的?还有就是设置的参数说明有没有详细介绍?
2. 天线tx_chainsmask和rx_chainsmask设置
    1) calibrator
        dev <devname> wl18xx_plt set_antenna_mode_24G <mac_prim_rx_chain> <mac_prim_tx_chain> <mac_rx_chain1_en> <mac_rx_chain2_en> <mac_tx_chain1_en> <mac_tx_chain2_en>
        
        dev <devname> wl18xx_plt set_antenna_mode_5G <mac_prim_rx_chain> <mac_rx_chain1_en> <mac_rx_chain2_en> <mac_tx_chain1_en>
问题:WL1837Mode应该是支持2x2的天线的,找到上面的命令,确认是这个命令来进行天线的设置吗?
    仅分析2.4G的设置参数(我下面的四种配置说法是对的吗?):
    calibrator wlan0 wl18xx_plt set_antenna_mode_24G 2 2 0 1 0 1    //一发一收
    calibrator wlan0 wl18xx_plt set_antenna_mode_24G 2 2 0 1 1 1    //一发二收
    calibrator wlan0 wl18xx_plt set_antenna_mode_24G 2 2 1 1 0 1    //二发一收
    calibrator wlan0 wl18xx_plt set_antenna_mode_24G 2 2 1 1 1 1    //二发二收
3. 速率配置完全采用hostapd的配置来进行吗?能否有一些较为具体的速率配置介绍,目前我们是根据hostapd进行研究,最好能提供一些详细的设置样例:
   这个部分最好能包括:
   1) 11b/11g/11bg/11n/11bgn之间的切换方式
   2) HT20/HT40+/HT40-切换
   3) 各个速率之间的切换设置
谢谢!
  • Chen lei

    - Calibrator不要看这个名字,他没有校准功能的。这就是一组所谓的“非信令的控制命令”,用来测试RF的。

    正常工作模式下,这个命令是没用的。

    - iw可以有一些配置读写的功能,但关于底层的一些控制,都是AP“说了算“的。

    具体配置,要在wlconf里面做。

    BR. AZ

  • 谢谢!

    wlconf的相关使用说明文档目前只找到了swra489 WiLink™ 8 Solutions WiLink8 - wlconf,这里面讲述的也比较简单,如果我想做以下修改和查询,该如何做,有没有具体的wlconf的配置文档?谢谢!

    1、修改txpower

    2、修改不同的11n下的速率

    3、mcs配置等

    4、以及以上的配置如何查询是否配置成功呢?

    谢谢!

  • 1. 可以在ini里面配backoff,但一定不是动态的。

    2.3.4.这些都是AP说了算。说白了就是去配AP端了:-),如果AP支持的话。这些都是根据链路质量自动调整的。

    BR.az

  • 谢谢!

    我们现在就是讲WL1837模块配置在AP模式下工作的,在AP模式下以下如何配置呢?,WLconf手册基本上只讲述了ht_mode的配置方法

    1、修改txpower

    2、修改不同的11n下的速率

    3、mcs配置等

    4、以及以上的配置如何查询是否配置成功呢?

    谢谢!