This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

是否能在smartConfig的时候,添加其他连接方式?

Other Parts Discussed in Thread: TIDC-BLE-TO-WIFI-IOT-GATEWAY, CC3200

由于smartConfig连接时间不定,所以我设置了,同时可以插入数据线通过uart来传送路由器信息,实验表示路由器信息接收正确。

单纯通过串口配置可行,单独通过smart配置也可以,两者一起就冲突了,串口连接无效。

串口用的,sl_WlanConnect ,请教原因

  • smartconfig在执行状态,不要使用sl_wlanconnect,你可以取消smartconfig,再进行sl_wlanconnect

    long SmartConfigStop()
    {
    long lRetVal = -1;

    lRetVal = sl_WlanSmartConfigStop();
    ASSERT_ON_ERROR(lRetVal);

    return SUCCESS;
    }

  • 你好,我现在存在的问题是这样的,两种方法都有失败的可能,所以我想同时开启这两个task,直到其中一个完成了连接。

    那么在smartConfig情况下的是否还存在能够进行连接api?希望得到帮助,谢谢

  • 不推荐这样做。 smartconfig的目的就是能有一个可连接的有效AP, 成功以后是不需要反复使用的.你可以参考out of box里的例子,就是先smartconfig, 并设定一个超时,如果连不上就采用串口的值来接入。

    下面这个是TI的一个参考设计,你可以参考代码里的接入方式。

    http://www.ti.com/tool/tidc-ble-to-wifi-iot-gateway?keyMatch=blefi&tisearch=Search-EN-Everything

  • out of box是什么?是sdk里面的一个application吗?

  • 板子:cc3200 , 软件:ccs, 参考app: wifi_audio_app

    你好,我先用smart,连接超时之后我就用串口。

    当我用smart的时候,如果信息错误导致超时

    调用  SmartConfigStop()来停止的时候就直接报错了如下:

    Error [-6] at line [121] in function [SmartConfigStop]

    这是为什么?

    是不是smartConfig只能一次获取完整配置信息,如果第一次出错,后续信息无效?

    (例如有效连接信息为ssid: tetNet,key:789852123,

    第一次在手机端口把密码输错了,但是被板子获取了信息,一直连接不成功,

    在手机端上重新输入正确密码,再去配网已无效)