各位好,自己最近在做一个项目,用了TI CC3200 这款芯片,于是自己打了一块板子,然后发现程序无法通过TI Stellars 下载,提示错误:Fatal error: **ERROR**: JTAG initialization failed 0x00000001 Session aborted! (买的一块板子是可以下载程序的,已确定仿真器是正常的);另外板子的布局布线参考了TI的设计;电容电感距离芯片都比较近(DCDC电感最远保持在5mm左右);
于是开始检查启动方式,确认启动方式为SOP 2 1 0 == 001(SWD 2线制);TMS TCK接线正常;然后开始查电源供电部分,结果如下:
1、芯片3.3V供电正常;
2、芯片内部DCDC_ANA_SW 输出经过2.2uH及电容滤波供电这一路电压在1.6-1.9V之间跳动(万用表测量);后来通过示波器发现,ANA 输出经过电容滤波后的电源存在电压掉落到0V的现象,具体见截图1;(但是同样打样的板子,有一块该处电压稳定输出2.4V左右,那块可以正常下载程序)PS:经过测试另一块买的板子该处电压稳定在1.9V左右;后面经过实验,去掉DCDC电感,直接在电感后端输入1.9V左右直流电压;程序即可正常下载!
3、芯片内部DCDC_DIG_SW 输出经过2.2uH及电容滤波供电这一路电压在1.2V左右(万用表测量);通过示波器发现这路电源存在微小的掉落尖峰,但是其他两块板子的该处电压均稳定在1.2V左右,无掉落尖峰存在;详见截图2;
现在想请教一下TI工程师或者有使用过这款芯片的朋友;你们又遇到以上问题吗?应该如何去解决?
另外想请问下TI工程师,
1、DCDC ANA SW这路电源正常输出电压是多少,是如何控制的?
2、DCDC DIG SW这路电源是如何控制的?正常输出电压是多少!
3、程序无法下载,除了查启动方式和线路连接,晶振是否起振还需要查什么?
麻烦工程师看到帮忙解答一下,谢谢!