TI的工程师们,您好!
我遇到的问题描述如下:
1、我之前使用CC3200芯片,但是遇到RAM不够使用的情况,现在更换成CC3220SF芯片;
2、我使用uniflash V3.41烧写CC3220SF芯片,发现uniflash V3.41不支持CC3220SF,就下载了uniflash V4.1。
3、系统连接图如下:
4、可以电脑可以正常检查USB转UART设备,并且可以通过串口调试助手收发数据。
5、打开uniflash V4.1软件,选择芯片为CC3120/CC3220。Start image Creator。
7、我也做了这样的实验。将电路板上的CC3220SF芯片更换为CC3200芯片,就可以通过uniflash V3.4.1正常下载程序,说明电路应该没什么问题。