This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
按照sdk example中的说明文档测试out of box例程
PC连接cc3200产生的AP后进入http://mysimplelink.net 显示如下
这跟说明书上显示的不一样 请问下这是什么情况
实验概述
Out Of Box实验,其实就是厂家出厂时烧写的默认代码。使用CC3200 LaunchPad的用户,拿到板卡时,只需要上电,经过一些简单步骤,便可看到实验结果。该例程的整体功能描述如下:利用 CC3200 LaunchPad 带有的温度传感器、LED 和加速度传感器,完成了 4 个简单的 Demo 演示。 CC3200 LaunchPad 作为一个无线接入点(AccessPoint),同时作为 webserver,支持手机/平板等设备通过无线接入并访问。通过 web 浏览器,可以控制板子的 LED 灯,还可以看到 LaunchPad 的温度测量值和加速度变化等。
1.2 操作步骤操作过程简单、容易。通过 USB 口供电,外加一部手机,设置几下即可。1.2.1 硬件准备使用到的设备如下: CC3200 LaunchPad 套件(内含 Micro USB 线) x1 手机(笔记本电脑或平板均可) x11.2.2 设置 LaunchPad 跳线帽在上电之前,默认的跳线帽连接如下图所示(如果不同,请参照下图接好)
1.2.3 LaunchPad 上电连接好跳线帽后,给 LaunchPad 板子上电,可看到红色的 LED D7 慢慢闪烁 3 下,然后熄灭。 如果没有看到该现象,请确认下跳线帽的设置,设置正确后可尝试按下复位键。
1.2.4 配置设备的 WiFi打开设备,如手机、平板或电脑,查找无线网络接入点。CC3200 LaunchPad 默认的名称为“mysimplelink-XXXXXX”,不同的板卡用不同的字符表示 xxxxxx,找到网络后,点击连接。如下图,找到无线网络“mysimplelink-10EB09”;不需要密码~
1.2.5 浏览 LaunchPad 板的 Website连接成功后,在手机/电脑上打开浏览器,输入 http://mysimplelink.net;注意 1:不能省略前边的 http://注意 2:如果便携电脑同时连接无线和有线,有可能会打不开网页。建议把有线网络先拔除。如果能成功打开界面,说明操作已经成功了,此时,采用的是离线浏览的模式,我们看到的网页数据,是存储在 CC3200 LaunchPad 板卡上的数据。
1.3 查看结果从技术角度来说,实现了 LED 灯的控制,温度的读取,加速度传感器的应用等。在实验中,分别列举一些应用,使得例子更加的形象。我们可以选择不同的应用看结果
1.3.1 LED 控制选择第一个应用,可以通过左侧的 ON/OFF 开关,控制喷水装置。在此处,处于 ON 时,LaunchPad 板子上的红色 LED 灯会闪烁;处于 OFF 时,红色 LED 灯会熄灭。从技术上讲,实现了远程开关量的控制。
1.4.1 设备找不到 WiFi 网络设备,找到 WiFi,连接不上?
注意 1: P58 引脚的跳线帽需要要连接到 VCC,强制使 CC3200 采用默认的参数进入 AP 模式。注意 2: 如果没有搜索不到该名称的无线网络,按住板卡上的按键 SW3,再按一下复位键,等 5s 左右再松开 SW3;