想问下,HI3518E+CC3200做wifi摄像头方案,请协助如何通过SPI来实现通信?谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
想问下,HI3518E+CC3200做wifi摄像头方案,请协助如何通过SPI来实现通信?谢谢。
参考如下资料
http://www.ti.com.cn/tool/cn/TIDC-CC3200CAMBOOST
http://www.ti.com.cn/tool/cn/TIDC-CC3200-VIDEO
通过该设计,OV788 超低功率视频压缩芯片用户可轻松实现通过 Wi-Fi® 传输音频和视频数据的实时流功能。它在 SimpleLink™ CC3200 Wi-Fi 无线微控制器上展示了可支持 RTP 视频流和 Wi-Fi 连接的单芯片实施,通过来自本地网络中任意智能手机、平板电脑或计算机的 802.11 b/g/n 网络进行数据传输。此设计实施充分利用 CC3200 Internet-on-a-chip™ 解决方案容易调试至 Wi-Fi 网络和高级低功耗模式的优势,非常适合各种物联网 (IoT) 应用,例如智能家居中的电池供电入侵摄像机、门锁、可视门铃和 360 度多摄像头。
此设计基于 SimpleLink Wi-Fi CC3200 Launchpad 和摄像头 BoosterPack,使新应用以及门铃等现有应用实现 Wi-Fi 摄像头功能。它可以通过 Wi-Fi 实现 JPEG(VGA 或 QVGA)图像的采集、远程控制和传输。
可以参考 https://github.com/yhpan0613/SimpleLink-CC3200/tree/mainstream_br/example/spi_udma_demo
main.c里面有个宏MASTER_MODE, 设置它为1的时候代表CC3200是spi master, 它为0的时候代表作为spi slave。
可用两个CC3200 Launchpad插在一起测试,请注意是用的4线的SPI。
这里面的代码加入了DMA的功能,可以做一些高速的SPI应用。